電源他モジュール

電源モジュール

主な製品
電源など





売上高 (単位: 億円)



営業成績

 2018年度は、電源がオフィス機器向けなどで減少しました。その結果、電源他モジュールの売上高は、412億円(前年度比15.6%減)となりました。

電源モジュール

 電源モジュール事業は事業ポートフォリオの変換を進めています。従来のカスタム電源に関しては事業売却を進め、ムラタの強みを差異化要素として、それらを活かした高付加価値製品の展開を目指しています。

 ムラタの電源モジュールは、高信頼性、高効率、高電力密度を特徴として、サーバー・データコム市場、通信機器市場、車載・産電市場にお使いいただいています。

 今後、通信機器市場は5Gになり、ビッグデータの展開によりデータトラフィックが増大します。また、車載市場では電装化、高機能化が進んでいくため電源には高効率、小型、高電力密度がさらに求められます。

 このような市場要求を満たすために、ムラタでは電源回路技術に加え、高周波技術、キーデバイスの内製化および長年培ってきた高信頼性 パッケージ技術を融合した小型電源モジュールを提供していきます。また、電源モジュールとバッテリーを組み合わせたソリューションとして、高効率で高電力密度な電源システムを提供していくことで、電子機器の高機能化と省エネの両立に貢献していきます。