株式会社村田製作所(以下、当社)は、社会的責任投資(SRI)の世界的な指標であるFTSE4Good Index Series※1 およびFTSE Blossom Japan Index※2 の構成銘柄として2年連続で採用されました。

※1 FTSE4Good Index Series、FTSE Blossom Japan Indexは英国のロンドン証券取引所が100%出資する独立企業であるFTSE Russell社が開発した指数。
※2 FTSE Blossom Japan Indexは、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のESG投資におけるパッシブ運用ベンチマークとされる。
これらのインデックスはグローバルインデックスプロバイダーであるFTSE Russell社が開発した指数です。
FTSE4Good Index SeriesはESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から優れた対応を行っていると評価された企業で構成されています。同指数は企業価値の判断を財務面だけではなく、社会的責任や倫理的な取り組みなどの非財務面を含めて総合的に行っており、投資対象企業を選定する際の判断の基準として広く活用されています。
FTSE Blossom Japan IndexはESG対応に優れた日本企業に特化した指数で、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がESG投資で活用している指数です。
当社は、創業理念である社是※3のもと、人々の豊かな暮らしの実現に貢献していくことを目的に事業運営に取り組んできました。今後も透明性の高いガバナンスと企業倫理観に基づき、独自の技術やサービスで社会の変革や課題解決に貢献することで、持続可能な社会と文化の発展を目指していきます。
※3 1954年に創業者の村田昭により創られて以来、変わることなく受け継がれている考えです。
村田製作所―理念:
関連リンク:
FTSE Russell:
FTSE4Good Index Series:
FTSE Blossom Japan Index:
ムラタについて
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp