医療材料IoTプラットフォーム
・株式会社NTTデータ様にご協力をいただき、医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC」と当社のRFIDミドルウェアを連携したデモンストレーションを通して、医療材料の管理を紹介します。
・Zebra Technoliges社のプリンタを用いたGS1推奨フォーマットでのタグへの書き込みや、Impinj社のリーダライタでの
タグ読み取りなども実演し紹介します。
New Developed Tag
・MRT1.0(Murata RFID Technology)のテクノロジーを採用した開発中の新型ICタグを今回、初出展します。
・小型タグの新シリーズ「μ-Cube」や独自のMagicstrap技術を活用したフレキシブルな金属対応ラベル、電子レンジで
燃えないラベルなども展示します。
Micro Tag Series
2019年6月に製品化した手術器具管理用の金属対応タグを紹介します。他にも採用事例を交えて小型RFIDタグを紹介します。
製品サイト
*1
自動認識(Automatic Identification)とは「人間を介さず、ハード、ソフトを含む機器により自動的にバーコード、磁気カード、RFIDなどのデータを取り込み、内容を認識する」ことです。