要旨
株式会社村田製作所は、第9回スマートグリッドEXPO*1に出展いたします。
太陽光発電など再生可能エネルギーの活用やピークシフト、災害時のバックアップ対応など社会のさまざまな場面で高性能な蓄電池システムが求められています。
当社ブースでは、エネルギー使用の最適化に貢献する高安全性・長寿命・高速充放電が可能なムラタ独自のオリビン型リン酸鉄リチウムイオン電池*
2(FORTELION
® *
3)(以下、FORTELION
®)を用いた蓄電池システムを紹介いたします。
詳細
名称:
|
第9回スマートグリッドEXPO
|
会期:
|
2019年2月27日(水) ~ 3月1日(金)
|
会場:
|
東京ビッグサイト
|
URL:
|
|
当社ブースNo.:
|
HALL5 E35-22 |
主な出展アイテム
住宅用 All-in-One蓄電池システム・HVDC蓄電池ユニット
・All-in-One蓄電池システム
蓄電池とパワーコンディショナを一体化したAll-in-Oneハイブリッド型蓄電池システムです。FORTELION
®を使用し、高い安全性と長期サイクル寿命を実現します。筐体のサイズ幅712×高さ735×奥行き324mmの中に、蓄電池とパワーコンディショナを入れており、住宅の屋内外どちらにも容易に設置することができます。また、太陽光パネルを設置する住宅にて当製品を使用することにより、これ一台で自家消費に貢献します。
・HVDC蓄電池ユニット
高効率・高出力・高サイクル寿命を実現したHVDC蓄電池ユニットです。当製品は、FORTELION
®、充放電DC-DCコンバータ、バッテリー管理システム(BMS)を一体化したもので、当社製All-in-One蓄電池システムとHVDC連係させることにより、蓄電池容量を5.8kWhへと大型化することが可能となります。
All-in-One蓄電池システムとHVDC蓄電池ユニットの紹介はをご確認ください。
電力・産業用 コンテナ型MWクラス蓄電池システム
FORTELION
®搭載の蓄電池システムです。オリビンの優れた特性で、高い安全性能、急速充電性能、10年以上の長寿命が期待できます。
詳細は当社特設サイトをご覧ください。
*1:スマートグリッド(電力向けITソリューション)の構築に必要なあらゆる製品・技術が一堂に出展する国際商談展です。
*2:正極材にオリビン型リン酸鉄リチウムを使用した、超寿命と高い安全性をもつリチウムイオン二次電池です。
*3:FORTELION®は、株式会社村田製作所の登録商標です。
ムラタについて
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp