高频、通信

主要产品

表面波滤波器(SAW滤波器)、高频模块、树脂多层基板(多层LCP产品)、通信模块

表面波滤波器(SAW滤波器)

表面波滤波器利用在压电基板上传播的弹性表面波来提取特定频带的电信号。为了让各种设备在无线通信中顺利且无延迟地进行通信,需要具备仅使所需的频带通过、滤除无用的频带噪声特性的高性能滤波器。

事业机会 优势
  • 5G发展带来的通信市场扩大
  • 物联网设备增加无线通信功能
  • 滤波器高频化、复合化和小型化技术趋势的进展
  • 丰富的产品阵容、高市场份额
  • 通信市场今后将追求的优异特性(高频、频带宽广、高衰减、低插入损耗、小型化)
  • 稳定的质量
  • 行业内名列前茅的生产能力和稳定的供应能力

成长战略

① 通过实现高附加价值产品的差异化、强化成本竞争力,保障盈利机会

利用村田特有的I.H.P. 技术和TC-SAW技术,同时强化与新技术的结合,努力通过提高生产效率增强成本竞争力,以此应对同行各公司的崛起。

② 量产使用了XBAR技术的滤波器

随着5G和下一代Wi-Fi标准的普及,对广频带宽高性能高频滤波器的需求预计将增长。XBAR技术在高频、频带宽广条件下的特性出色,并且高度兼容SAW滤波器的制造工序。作为滤波器领域的差异化技术,XBAR技术能够强化我们的业务。

③ 在因5G而不断扩大的通信市场中充分发挥村田的优势,探索全新用途和客户

由于物联网化的普及,智能手机以外的各种应用也开始搭载无线通信功能。此外,随着5G的引入,滤波器需要搭载的频带组合变得更加复杂,所需技术的难度也越来越高。村田将充分发挥技术能力优势,力争在新市场扩展业务。

<成长战略的进展> 受竞争环境变化影响的表面波滤波器事业的战略

进入2023年后,智能手机产量停滞不前,中低端终端的整体占比持续增加。表面波滤波器的需求同样增长迟缓,与竞争对手的竞争越来越激烈。另一方面,高端终端不断朝着高功能、高封装密度方向发展,模块搭载比例也在上升,因此面向模块的、特性优异的小型表面波滤波器的需求也在增加。
在这种情况下,本公司通过加快开发小型产品以及采用了XBAR等差异化技术的产品,确立技术优势,同时对处于高度竞争环境中的产品群加强成本竞争力。通过推进这些措施,确保在行业内的高市场份额。

高频模块

高频模块是电子元件组件,通过将各种重要装置集成到小型封装结构中,实现对无线设备的通信进行管理的模拟高频电路。该模块由表面波滤波器等无源设备、发送时的高输出放大器(PA)、接收时的低失真放大器(LNA)以及天线切换开关等半导体装置组成,被广泛应用于智能手机、平板电脑等各种无线设备中。

事业机会 优势
  • 5G的普及使频带增加,通信技术更加先进
  • 电子元件模块化、小型化的进展
  • 滤波器等重要装置的内部生产和封装技术
  • 充分利用销售和技术支持网络掌握客户动向并提供产品方案的能力
  • 一条龙生产带来的业务速度以及稳定的质量和供应能力

成长战略

① 投资能够实现差异化的技术,实现事业成长

在目前的竞争环境中,竞争对手的技术水平与我们不相上下。我们将通过培育或获得差异化技术建立竞争优势。

② 让Digital ET技术发挥作用

利用于2021年9月收购的Eta Wireless公司拥有的“Digital ET技术”,实现与竞争对手的差异化,抓住事业机会。

③ 强化基础能力,进而提高在持续增长的市场中的地位

5G以及被称为Beyond 5G的6G时代对“超低功耗”和“超高可靠通信”提出了要求。为了在全球竞争中生存,村田将不断加强迄今培育出的高超的技术能力和高质量的产品制造。

<成长战略的进展> 利用生产进度“可视化”提高制造现场应对变化的能力

生产高频模块的小诸村田制作所(长野县)积精致力于智能工厂化。我们在高频模块上的优势是通过采用差异化技术与客户磨合,为每位客户提供适合的定制产品,但由于在生产方面属于多品种生产,生产状况难以掌握,必须细致地管理生产进度,以应对突然的需求变动。为了解决这个课题,我们引进了用热图监视生产线的系统。其结果是,不仅提高了生产效率,还增强了应对需求变动的能力。将小诸村田制作所的案例推广至其它工厂,努力提高整个集团的生产效率。

树脂多层基板(多层LCP产品)

多层LCP产品,是用LCP(液晶聚合体)薄片堆叠而成的树脂多层基板。它具有优异的高频特性,可通过低吸水性实现性能稳定的基板,同时由于不需要连接层,所以为薄型,也可以进行复杂的弯曲加工。运用村田的全层一次性叠层技术还可实现更多层,能够进行高自由度的设计。被应用于智能手机和可穿戴设备等,为设备的小型化、薄型化、高性能化、低功耗化做出了贡献。

事业机会 优势
  • 以5G和UWB(Ultra Wide Band)为代表的高频通信市场的扩大
  • 充分利用低吸水性、保持形状特性等特性助力客户解决课题
  • 高频带的低传输损耗性能优势
  • 可进行更多层、低吸水性、复杂的弯曲加工的弯曲性能
  • LCP 的丰富量产实绩

成长战略

① 推进面向新事业领域和新客户的销售规模扩大活动

村田不满足于现有事业领域的收益,将致力于强化公司内部协同效应、扩大客户基础、实现收益来源多样化。

② 进一步强化差异化技术

在5G毫米波段和UWB领域,我们正进一步强化特性方面的竞争优势。

③ 通过推进智能工厂化并开发能够降低成本的技术提高生产效率

我们将持续开展提高生产效率的活动,以此强化产品制造能力和成本竞争力。

<成长战略的进展> 为扩大5G毫米波段的市场做准备

毫米波作为5G使用的频率,其基础设施建设缓慢,服务少,区域推广难,成为了需要解决的课题,预计在全球普及尚需时日。但是,毫米波技术蕴含巨大的可能性。毫米波具备直线传播性高、频带宽(每次可发送更多数据量)等特性。利用毫米波可实现高速大容量通信,可望诞生能发挥其特性的新应用,扩大电子市场。
多层LCP产品在超高频下可显现出传输损耗低的性能,可在毫米波传输线路等应用中发挥长处。而且,使用的频率越高,就越能在传输损耗方面发挥对竞争对手的技术的优势。毫米波市场在未来有望扩大,因此我们对该事业切实地推动成长战略,努力在广阔的市场中获取事业机会。

通信模块

通信模块是以无线的方式连接各类设备时不可或缺的复合元件。可搭载于我们生活中随处可见的智能手机、平板电脑、数码相机和空调等家电,以及汽车导航仪等车载设备中。此外还可用于下载或上传照片和音乐,或者用于在汽车内免提拨打电话等,通信模块在方方面面发挥着作用。

事业机会 优势
  • 5G普及和扩大
  • 正式探讨Beyond 5G
  • 随着物联网社会的发展,汽车和各类设备将更普遍地搭载无线通信
  • 利用特有的树脂多层基板的毫米波模块
  • 实现小型、高性能和高可靠性的设计技术
  • 提升连接性能的软件技术
  • 充分利用了在智能手机用业务中培育的通信知识的产品方案提供能力以及与客户的伙伴关系

成长战略

① 重新审视资产组合

重新审视以智能手机为中心的业务结构,致力于在以今后有望实现增长的移动和物联网为中心的多样化的领域扩展业务。

② 开辟新市场,开发新产品并扩大销售规模

随着通信系统的变化,事业机会将增加。对此,我们正播下未来的种子。

③ 强化体质,以期在通信领域进一步扩大市场

我们将进一步强化开发与制造之间的合作,打造更粗更短的价值链,追求能够有效满足客户多样化需求的生产体制。

<成长战略的进展> 向物联网/移动事业的转移以及新产品开发和量产的进度

相较于以智能手机市场为主体的事业,物联网和移动市场的销售额比例有所上升,因此我们正在调整事业资产组合。与此同时,为了满足这些市场中各种各样的客户需求,我们同时推动强化能应对变种变量的工厂生产体制,以及利用网络工具的客户应对体制。
此外,对于支持连接领域内未来可期的各通信标准(毫米波、UWB、Radar、V2X)的模块,以及与连接各种装置的物联网世界密切相关的Edge AI模块,进行产品开发和量产化,力图实现事业成长。