压电产品

表面波滤波器

主要产品

表面波滤波器/超声波传感器/振荡子/压电传感器/陶瓷滤波器等





销售额(单位:亿日元)


营业业绩

 2018年度,在表面波滤波器方面,随着用于智能手机的高附加值产品的数量不断减少、价格不断下降,销售额也减少了。这导致压电产品的销售额为1,386亿日元(比上一年度减少8. 8%)。

表面波滤波器

 为了能够通过智能手机流畅地欣赏WEB内容,用于消除通信中的噪声的SAW设备是不可或缺的元件之一。村田的SAW设备采用前沿技术,在智能手机等通信终端中得到了广泛的应用。

 村田凭借能够创造出特有技术的研究开发体制和全球无缝支持的销售网络,长期持续领导着行业的发展。目前村田保有行业内超大的生产能力,在通信用SAW设备方面获得了全球较高的市场份额。

 预计2020年东京奥运会之际,通信速度达到当前100倍的5G服务将正式商用化,可以期待新的应用、通信终端的诞生和扩大。与此同时,将要求更加高频化、复合化、小型化等,为了满足这样的市场需求,我们利用村田特有的I.H.P.技术、TC-SAW技术、优异的电路模拟技术等,努力尽早实现优异的特性和小型化。今后在商品的产品阵容方面,我们将努力实现与同行业其它公司之间的差异化,并且持续提供更加优良的产品,为社会和产业的发展做出贡献。