概要
台湾村田股份有限公司2013年6月在台北引进了EMI*1噪声测量设备,开始了对EMI噪声的分析以及相关支持。
背景
随着近年来无线技术的发展,出现了各种各样的EMC*2问题。EMC问题通过手机、平板电脑的灵敏度抑制、AV设备的相互干扰以及车载设备从而引起通信障碍等问题,因此被各国列入标准化。手机、家用电器、车载设备等所有电子设备的制造商意识到实施能够解决这一问题、杜绝噪声、并且不影响产品性能的设计十分必要。随着电子设备的小型化以及通信的高速化,这一对策也日趋复杂。
村田制作所以为中华圈客户提供快速的技术支持为宗旨,于2007年在村田 (中国) 投资有限公司内成立了设计和工程中心。特别针对EMC技术支持领域于2008年在上海和深圳设置了EMI噪声测量设备、2010年在上海建立了电波暗室楼“村田电磁兼容中心”、2012年在北京又设立了屏蔽室,完善的技术以及先进设备为制造厂商提供EMC解决方案。
村田的EMI支持被中华圈的诸多客户所使用,从设计初期阶段采用EMC对策便取得了能有效缩短噪声对策的时间以及减少成本的效果因而广受客户好评。在此背景下,鉴于台湾地区拥有大多数中华圈的设计中心,为了强化对客户的支持体制,台湾村田股份有限公司也设立了屏蔽室以及测量装置。
村田制作所研发出了特有的技术,通过对EMC问题解决的支持,我们扩大销售EMI对策产品、为实现零噪声、优越的通信环境做出了贡献。
EMC对策解决方案概要
提案通过附近磁场分布测量仪*3来分析电路板上的EMI噪声以及测量手机的接受信号灵敏度,提出村田噪声对策,使用村田最新EMC解决方案。
设备概要
屏蔽室
1室: 1.90 (W) x 2.80 (L) x 2.32 (H) m
减少和阻断从电磁波外部侵入以及从内部泄露的房间。
附近磁场分布测量仪
1机: 测定电路板上分布的噪声并且将其视觉化的系统。
接收信号感应度测量仪
1机: 手机 (GSM/WCDMA) 的接受信号灵敏度的测量装置。
电缆EMI测量仪
1台: 设备间接触电缆 (USB/HDMI) 的EMI噪声测量装置。
小型设备EMI测量仪
1台: 小型设备放射的EMI噪声测量装置。
术语说明
*1 |
EMI: |
Electro Magnetic Interference的简称。电磁干扰。 |
*2 |
EMC: |
Electro Magnetic Compatibility的简称。具备不受电磁波影响的特性。 |
*3 |
附近磁场分布测量仪: |
测量电路板上分布的噪声并且将其视觉化的系统。 |