日本国内首次获得检验电芯引起火灾风险的国际标准“UL9540A”报告~为在美国都市圈大楼内构筑安全蓄电池系统做贡献~

NewsArticleTitle

2019/5/30

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫 

株式会社村田制作所的子公司株式会社东北村田制作所开发的橄榄石型磷酸铁锂离子二次电池『FORTELION』在日本国内首次*1获得了来自第三方安全科学组织UL*2的“UL9540A”报告,该报告的内容是检验电芯引起火灾的风险,特此通知。

*12019年5月1日。
*2总部位于美国伊利诺伊州北布鲁克的一家公司,负责评估测试、检查和认证。成立于1894年。有关详细信息,请参阅页面底部。


『FORTELION』结晶构造


本公司开发的『FORTELION』是一种锂离子二次电池,通过在正极使用具有稳定结晶构造的橄榄石型磷酸铁,实现了“高安全性”、“长寿命”和“高速充放电特性”。在子公司东北村田制作所使用相同电池生产电芯和蓄电池模块。“UL9540A”是作为用于国际消防规范(2018 IFC-International Fire Code)和全美消防协会的能源存储系统设置相关技术标准(NFPA 855)的新测试方法而开发出来的,通过获得“UL9540A”测试报告,『FORTELION』为在安全基准严格的美国市场构筑安全的蓄电池系统做贡献。

“UL9540A”于2017年11月发布,是UL公司收集世界上的业界团体意见后确定的测试方法标准,也得到了重视安全性的美国大都市圈建筑业主和自治团体的高度评价。实际上,美国纽约市的消防当局要求,在安装蓄电系统时,必须实施“UL9540A”设定的燃烧试验并且提交报告。

关于“UL9540A”电芯测试及报告

在“UL9540A”的电芯测试中重现热失控现象,为评估火灾风险,测定如下必要的特性并提交报告。
・安全阀裂开时及热失控开始时的电芯表面温度
・燃烧时从电芯产生的气体成分等

此外,在本次报告中已证明,使用『FORTELION』时,即使从外部强制加热也不会着火。

关于橄榄石型磷酸铁锂离子二次电池『FORTELION』

在正极使用带有3次元稳定连接结晶构造的橄榄石型磷酸铁锂,并具有以下特征。
・热稳定性好,即使在过充电和内部短路时也可防止热失控
・实现了14,000次充放电后仍能维持70%的电池容量和15年以上的使用寿命*3
・实现了高电流输入输出功能(4C*4以上的输出,1C以上的输入)
・通过在正极以铁为主要成分,可以作为无钴电池进行开发

详细技术内容请参阅以下URL。
https://www.murata.com/en-global/group/tohokumurata/quality/quality02

*3 在气温为23℃时进行充电和放电的情况下
*4 以与电池容量相同的电流充放电1小时情况的单位


本公司一直致力于引进同时具有卓越性能和安全性的蓄电池系统,例如2012年4月使用了『FORTELION』的蓄电系统在世界上早期作为蓄电系统获得了固定型蓄电池安全标准“UL1973”的认证。
本公司将充分利用日本首次的“UL9540A”报告,努力进一步扩大采用了『FORTELION』的锂离子电池系统在美国大都市圈的销售,并为可再生能源的推广和BCP对策做贡献。在已经开始销售的日本国内,将继续致力于面向电力和产业的促销活动,宣传其对瞬时电压下降时的辅助电力、停电时的BCP对策的有效性。除产业用途外,还计划从6月份开始面向家庭的销售,以满足日本国内可再生能源自家消费需求的增长。
本公司今后将继续努力开发性能优越并具有安全性的产品,并致力于扩大固定型蓄电池市场,以实现可持续发展的社会。


关于UL

UL应用科学研究解决安全性、可靠性和可持续发展带来的挑战,助力创建一个更加美好的世界。通过保障创新科技的安全应用,UL为信任赋能。以打造一个更安全的世界为使命,从独立研究、标准制定到检测认证,乃至提供分析和数字解决方案,我们的所有工作都致力于改善全球福祉。企业、行业、政府、监管机构、公众予以我们信任,从而做出更明智的决策。了解更多信息,敬请访问UL.com

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/