株式会社村田制作所生产子公司--株式会社出云村田制作所(岛根县出云市)与事业所内的物流配送业务伙伴山九株式会社(东京都中央区)协作,在日本国内制造业领先导入小型电动卡车“eCanter”,并于今天开始投入使用。

由于小型电动卡车与传统的柴油车不同,完全由电动机驱动,故不会出现内燃机产生的噪声和尾气排放,是关爱地区社会、环境负荷小的车辆。此外因其声音和振动小,能减轻司机的身心负担,这一点也深受好评。
出云村田制作所以为改善地区社会生活环境做贡献等为目的,给事业所内物流导入静音性和环保性优秀的小型电动卡车“eCanter”。与普通卡车相比,预计能够取得年减排3.6吨二氧化碳的效果。出云村田制作所将根据今后的运行状况,研讨增加车辆等改善社会环境的措施。
村田制作所集团于2020年2月宣布支持“气候相关财务信息披露工作组(TCFD)”
※的建议,向着实践中期构想2021提出的“人与组织与社会的协调”开展活动。今后也将继续促进可再生能源的采用等各种措施,为可持续社会的发展做贡献。
※ 由金融稳定理事会(FSB)设置
相关新闻
2020年2月7日 宣布支持“气候相关财务信息披露工作组(TCFD)”的建议
2020年3月27日 冈山村田制作所 引进1,200个停车位规模的日本超大级巨型太阳能系统
小型电动卡车“eCanter”简介
“eCanter”是作为解决当今城市面临的噪声和汽车尾气排放、减少二氧化碳问题的解决方案,由三菱扶桑卡车巴士株式会社开发。目前日本国内有50多辆正在运行,全球共计行驶200多万公里,其优秀的环保性和经济性已得到证明。
车辆技术参数
车型 |
三菱扶桑“eCanter” |
车辆总重量 |
7.5t |
车宽
|
1,995mm |
轴距 |
3,400mm |
最高输出功率 |
135kW |
最大扭矩 |
390Nm |
驱动用电池 |
搭载6个高电压锂离子电池 |
1次充电的行驶距离 |
约100km |
充电时间(0→100%) |
快速充电约1.5小时,普通充电约11小时 |
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/