株式会社村田制作所(以下简称本公司)委托奈良县立医科大学对本公司产品Ionissimo“离子发生器模块※1”和“臭氧发生器模块※2”(以下简称本产品)发生的臭氧气体所具有的新型冠状病毒(SARS-CoV-2※3)灭活效果进行研究,并得到验证。这次检测是在密闭的试验空间里实施的,并非是在实际使用空间的检测。本公司今后亦将推进技术开发,为实现人人都能放心安全地生活的社会做贡献。
对象产品
离子发生器模块:MHM306系列、MHM402系列
臭氧发生器模块:MHM500系列
委托实验的单位
奈良县立医科大学 医学部 微生物传染病学讲座(矢野寿一教授、中野龙一副教授)
本产品的新型冠状病毒灭活效果 检测内容
数据
·实施时间:2020年8至9月
·对象:新型冠状病毒(SARS-CoV-2)
方法
·在浅盘里附着20 μl病毒液,静置、干燥
·将附着有病毒的试验片静置于密闭的6.7l空间,用风扇使臭氧发生器发生的臭氧对试验片进行一定时间的照射
·空间中只放一个试验片,到达作用时间后取出试验片
·取出后重置,放上新的试验片,重新从0分钟开始新的作用时间
·到达作用时间后在试验片上滴下2ml SCDLP·培养基※4,用细胞刮刀回收病毒
·用回收液使Vero E6/TMPRSS2※5 细胞感染,用蚀斑技术※7测定病毒感染效价※6(PFU/mL)
·未经臭氧照射的试验片作为对比组
·在湿度为50.0-59.7%,温度为19.6-21.8℃的环境下各实施3次试验
·臭氧浓度是在没有试验片的状态下预先测定的值
结果
确认在日本产业卫生学会规定的臭氧容许浓度:0.1ppm条件下,120分钟后99.9%以上灭活效果。
※这次是本产品在试验槽环境下的实验结果,并不是实机搭载和实际使用环境下的效果。

图1.臭氧引起的病毒感染效价的变化
病毒感染效价的实际测定值(n=3的平均值)
※对比组(图1紫色线):无臭氧照射的空气环境

图2.臭氧引起的病毒减少率的变化
※根据病毒感染效价的结果计算减少率。超过检测极限的减少率标示为:>99.997%。
表1.臭氧引起的病毒减少率
臭氧浓度 |
0分钟 |
20分钟 |
40分钟 |
60分钟 |
120分钟 |
360分钟 |
720分钟 |
0.1ppm |
- |
90.425% |
- |
98.550% |
99.939% |
>99.997% |
>99.997% |
0.5ppm |
- |
95.531% |
- |
- |
>99.997% |
- |
- |
6.0ppm |
- |
99.492% |
99.941% |
>99.997% |
- |
- |
- |
※1 在针状电极(约70um的细金属丝)上附加直流高电压,生成离子。离子带有电荷,能通过该电荷的库仑力捕获浮游微粒。同时本公司的离子发生器通过在针状电极周边陶瓷基板上形成电极,生成臭氧。臭氧具有氧化力,有除菌消臭等效果。
※2 在陶瓷基板上形成的电极上附加交流高电压,高效生成臭氧。臭氧具有氧化力,有除菌消臭等效果。
※3 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,缩写: SARS-CoV-2,属严重急性呼吸道综合征相关冠状病毒(SARS-CoV),它造成了新型冠狀病毒感染症(COVID-19)。
※4 用于回收病毒的液体培养基
※5 可能感染新型冠状病毒的细胞
※6 具有细胞感染力的病毒粒子的数量
※7 以对病毒进行分离和定量等为目的所使用的方法
点击下方查看更多详情
离子发生器模块
臭氧发生器模块
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/