株式会社村田制作所(以下简称本公司)建于神奈川县横滨市港未来21区的研发基地-关东最大的“港未来创新中心(Minato Mirai Innovation Center)”正式开业了,特此通知。
港未来创新中心将会在通信和汽车市场这些基础业务的基础上,加强能源、保健、IoT等新市场产品的基础研究、企划和设计能力。特别是在以电池事业为核心的能源市场以及保健市场业务方面,将充分利用地理优势,强化与客户和市场(行业)之间的衔接,实现事业版图的扩大。在汽车市场业务方面,设置了实体车大型电波暗室,以积累更多的设计知识,并做到对产品设计更加迅速的反馈,从而提高竞争力。
此外,在与本公司野洲事业所和横滨事业所等研发基地紧密联合的同时,还计划加强如技术交流等与外部之间的合作,通过促进开放式创新不断提供引领行业新开端的具有开创性的产品和技术。
本公司首个车载专用设施(计划于2021年4月开放)
有介绍本公司车载业务的“展览室”、可以加深对车辆的理解和进行各种实验的“解析室”以及可以一边行驶一边进行实验和验证的“大型电波暗室”这3个设施,通过综合运用加速车载业务的发展。

展览室

解析室

大型电波暗室
激发新的可能性的共创空间Murata Interactive Communication Space(计划于2021年4月开放)
该设施以“融会多种事物,开创新的可能性”为理念,不仅用于公司内各部门之间以及与公司外部的技术交流,还可以在此与各行各业的客户之间开展合作以开辟新的业务、举办活动等。设施内还设有可以上手体验本公司技术的展示区。

Murata Interactive Communication Space
促进“健康经营”和“部门之间交流”的开放型合作空间(计划于2021年4月开放)
健康管理室和医疗保健器械设备部门联合,计划在此开展基于健康经营的各项活动,并开设医疗器械设备展示等区域。
诱发创造性和协同效应的办公空间
采用了隔帘和圆桌等颇具特色的办公用具,可以按照会议规模和信息机密程度灵活变换场地布置,以及从入口进来便可以直达交流区域的路线设计,让拥有不同背景和不同工作方式的员工在此可以产生协同效应。

办公区和会议区
推崇可以自由选择“地点”的工作方式,促进“Innovation(创新)诞生”的食堂
位于高楼层的食堂不仅是用餐和休息的地方,还可以作为临时会议场所等各种办公用途来使用。此外,咖啡厅区在工作时间结束后可以提供酒水,用于加深公司内部的交流。

食堂
让孩子们快乐地学习科学知识的体验型设施“Mulabo!”(自2020年12月16日起开始对公众开放)
该设施以“孕育工程师的摇篮”为理念,与本公司的业务活动相结合,以“科学”为主题,为STEM教育和文化的发展贡献力量。为孩子们提供机会去接触科学的奇妙有趣的同时,致力成为横滨港未来的新地标设施。
Mulabo!网站:
整体建筑设计既环保又人性化,取得了“CASBEE”认证
含楼顶绿化和壁面绿化在内整体绿化率达20%以上,而且采用了太阳能板和雨水利用等各项环境技术,人性化的环境设计取得了CASBEE※的S等级认证。
※CASBEE(日本建筑物综合环境性能评价体系)采用了对建筑物的环境性能进行评估并定级的方式,是对建筑物的质量进行综合评价的体系。评价内容不仅包括节能和使用环境负荷较小的材料设备等环保方面,还涉及室内舒适度和景观考虑等因素。
设施概要
设施名称: |
株式会社村田制作所 港未来创新中心(Minato Mirai Innovation Center) |
所在地 : |
神奈川县横滨市西区港未来4-3-8 |
结构和规模: |
钢筋混凝土结构 地上18层、地下2层、楼顶塔(亭)1层 |
占地面积: |
7,414.88㎡ |
总建筑面积: |
65,335.35㎡ |
代表人: |
株式会社村田制作所 港未来创新中心(Minato Mirai Innovation Center)事业所长 川平 博一 |
施工时期: |
2018年5月动工、2020年10月竣工 |
投资总额: |
约400亿日元(仅土地和建筑费用) |
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/