主要产品
电感器(线圈)/EMI静噪滤波器/连接器/MEMS传感器/热敏电阻/锂离子二次电池等
营业业绩
电感器(线圈)的业绩因来自智能手机和电脑的需求而有所增长,但是锂离子二次电池在智能手机和电动工具方面表现不佳,因此收入低于上一年度。
电感器(线圈)
事业机会
- 智能手机升级为5G使需求增加并要求更高性能
- 电动汽车、ADAS和自动驾驶促进电子化发展
片装电感器是与电容器、电阻共同组成电子回路的无源元件之一。用于电源回路的功率电感器,以及用于高频回路的高频电感器等是其中具有代表性的产品。
功率电感器与直流-直流(DC-DC)转换器的重要性能即电能转换效率有着很大的关系,根据转换器的具体性质,对电感器的性能有着不同的要求。村田在以往的铁氧体绕线和铁氧体多层工艺上,增加了由2016年成为全资子公司的埼玉村田制作所(原:东光株式会社)拥有的金属合金工艺,从而实现了小型高性能,同时获得了金属合金技术的特点即能够应对大电流的均衡性能,以及动作时的性能稳定性。运用功率电感器的高性能和村田的产品制造力优势,销路从通信市场扩大到车载市场,事业领域也随之扩大。
高频电感器有望成为5G通信中的高频电路用电感器。使用了村田特有工艺即薄膜制法的高频电感器系列,具有其他公司不具备的小型高Q值的特点,因而广受好评,被运用于大量高频回路中。5G通信不仅会用于以往的智能手机,还会用于IoT等新应用,因此市场有望扩大,高频电感器的使用量也将随之增加。另一方面,随着近年来汽车的电动化、ADAS电子化的发展,以及增加了车辆网与V2X这些先进的汽车通信功能,高频电感器的市场也在汽车领域进一步扩大。对于以小型和高性能为特点的高频电感器,村田将不断充实满足汽车用途的高可靠性产品阵容。在电感器需求量不断增长的过程中,村田将努力把握市场动向,扩大生产能力,以满足众多客户对稳定供应的要求。
锂离子二次电池
事业机会
- 电动工具和园艺工具实现无线化,电池发动机取代汽油发动机
- 汽车、媒体、可穿戴设备所需的小型电池
- 运用天然能源、发电自产自销和数据中心等的备用电源
村田的锂离子二次电池分为软包型、圆柱型和纽扣型这3种。软包型可以通过铝塑膜外装材料自由变更尺寸,用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、游戏机等移动设备。村田的凝胶电解质与其他公司的液体电解质相比更难膨胀、不会发生液体泄漏,因此具有安全性高的特征。另一方面,圆柱型在高输出用途方面具备优势,广泛应用于园艺工具、电动工具、电动自行车、吸尘器等领域。而纽扣型充分利用了小型、高可靠性的优势,在手表、汽车、医疗等领域被越来越广泛地采用。
预计今后锂离子二次电池市场将保持激烈的竞争环境,村田将通过推出高安全性、高输出的产品,满足市场和客户的需求。另外,通过搭载有圆柱型电池芯的蓄电池模块与大功率转换器技术等的融合,提供以住宅、产业系统为中心的能源管理系统,不断促进自然能源的运用。
今后计划批量生产有望成为新一代电池的全固体电池。本公司将运用在独石陶瓷电容器方面培育起来的制造技术,以无线耳机、可穿戴设备等用途为中心展开业务。
预计锂离子二次电池的市场需求将继续扩大。发挥本公司电池具备的高安全、高输出输入特性等竞争优势,不断提供让客户和社会满意的电池。