公害防止及化学物质管理
公害防止及化学物质管理
村田将“公害防止及化学物质管理”设定为重点课题,致力于推进各种措施进行可持续改善。
设定重点课题的背景 |
近年来,各国都加强了环境管制。村田为了通过促进先于这些管制的举措来尽可能地减少为环境带来的负担、追求可持续发展的事业流程,设定了本重点课题。
|
目标 |
力求不受传统框架束缚地追求可持续发展的事业流程,以减轻环境负担、实现与社会协调的产品制造。
|
2024年度目标 |
- 重大环境事故件数:0件
- VOC排放量:低于2021年度的排放量
- 废除在清洗用途化学品中使用对象VOC。
|
2030年度目标 |
- 重大环境事故件数:0件
- VOC排放量:与2021年度相比减少30%
|
2022年度实绩 |
- 2022年度发生了4件重大环境事故。为降低发生重大环境事故的风险,制定了应有的目标计划,并为实现2024年目标设定了任务和措施。
- 为了减少VOC排放量,统计了各事业部和事务所的VOC排放量,掌握了现状。
- 建立了在使用清洗用途化学品之前检查其不含有对象VOC的机制。目前该机制正在试运行。
|
现状课题与措施 |
- 执行2022年制定的降低重大环境事故发生风险的措施。
在2023年,我们将根据过去的事件案例,对各部门的对应体系机制进行审查,以确保它们能够无遗漏地识别事故发生风险,并采取措施降低这些风险。
- 制定对象事业所的VOC排放量削减对策和日程并实施。
- 积极构建替代含有对象VOC清洗用途化学品的方案。
|
浏览此处了解详细措施。
Link: 减少环境事故
Link: 减少VOC排放量
Link: 消除清洗用途化学品含有的对象VOC
公害防止
防止环境事故和土壤污染
村田认识到化学物质污染是重要的环境风险,将用地边界的法定数值超标视为重大环境事故,并设定了防止发生此类事故的目标。
2022年度发生了4件液体化学物质泄漏引起的重大环境事故。这些是轻油及生活废水少量泄漏引起的用地边界法定数值超标的事故,并未对周边造成重大环境不良影响,也未受到停止生产、罚款、要求净化等行政处分。
另外,2022年度未发生诸如停止生产、罚款、要求净化等行政处分和处罚的重大违规事件。
一直以来,村田坚持实施各种环境措施,诸如进行发生环境事故的风险评估,自主设定标准防止化学物质在储存及搬运时的泄漏和扩散等。
今后我们将继续推进强化风险筛选、杜绝再发等加强现行机制的措施,以期进一步降低发生环境事故的风险。
防范于未然的自愿性规则
- 原则上禁止埋设地下储罐
燃料、有机溶剂、酸碱剂的新液和废液的储存罐,以及排水处理的原水槽等原则上应建于地上。不得已建于地下时,必须采取双层结构。
- 防渗涂装
燃料、有机溶剂与酸碱剂的新液/废液的存放场所,必须实施防渗涂装,或放置不锈钢盛具。
- 禁止埋设地下管线
燃料、有机溶剂与酸碱剂的新液/废液、工序排水的输送管道必须进行空中架设。
- 紧急切断装置
储槽车等装填新液或排放废液的作业场所,应采用在发生事故时防止液体向厂区外流的隔绝结构。
- 环境事故等级的设定
村田将环境事故设定为三个等级,从企业用地边界上的数值超过法定数值,到建筑物内化学物质的泄漏,都将被视为环境事故。即使是危害最小的建筑中化学物质的泄漏,我们也会掌握情况、分析原因并进行改正,以控制更大的事故的发生。
- 影响环境的事业所排放物的测量及自愿性标准值的设定
我们对事业所排放物的相关环境法律法规的限制进行着定期观测。在此基础上,我们主动设定了比法定数值更为严格的标准值。在数值超过该标准值时,我们会分析原因并进行改正,构建不超过法定数值的机制。
土壤和地下水污染的调查与净化
村田针对以往经营活动造成的土壤和地下水污染,积极采取应对措施,力争尽早调查和早期完成净化。
具体来说,根据土壤的性质、污染浓度、污染源的位置,选择性引进原位置生物法、原位置铁粉法、原位置氧化分解法以及其他新的技术,推行适合污染源的的净化方案。并在场地边界处设置水井,监视地下水的净化状况。
抑制大气污染物质的排放
关于大气污染原因之一的挥发性有机化合物(VOC:Volatile Organic Compound)的排放,村田赞同包括JEITA在内的4个电机和电子团体的措施,从2000年开始,通过在VOC排放量较多的事业所引进废气排放处理装置(RTO),自主削减了特定的20种VOC排放量。
2022年度,根据全球的管制趋势,扩大致力于削减VOC的对象物质※1,设定削减VOC排放量的全公司目标(2030年度目标:比2021年度减少30%,2024年度目标:2021年度排放量以下),并进一步采取措施减少排放量。
2022年度取得了VOC排放量1,690t的成果,同比21年减少了220t。
今后,预计VOC排放量随着产量的提高而增加,为了达成2030年VOC排放量削减目标,我们不仅要设置处理装置,还要努力推进削减制造工序中VOC用量的措施。
-
※1
标准大气压下沸点为250℃以下的挥发性有机化合物
与地区居民的环保风险交流
村田认识到将经营活动带给地区社会的影响控制在尽可能小的范围是CSR的一项重要课题,在发生事故时及时采取解决措施。
2022年度,村田集团内发生了7起有关噪音等的投诉。通过与地区居民们的沟通,迅速解决了问题。
此外,为了让地区的广大居民理解村田在环保方面所做的积极努力,我们还努力公开信息,如举办公司参观会等。
化学物质管理
村田的化学物质管理
村田以可持续社会体系为目标,致力供应对地球环境负荷小的产品。
除RoHS指令和REACH规则等法令外,村田还兼顾危害环保的化学物质的全球趋势和客户要求,设置了村田的自主标准,通过如下图所示的管理体制,分别设定目标,积极致力于削减和禁用产品中对环境造成负荷的物质。
目标和实绩
中长期目标
|
- 2024年度目标:产品违反合规件数:0件
积极削减产品中含有的环境负荷物质
- 2030年度目标:产品违反合规件数:0件
积极削减产品中含有的环境负荷物质
|
2022年度~2024年度目标 |
- 产品违反合规件数:0件
- 以期强化化学物质管理的治理。
- 积极削减产品中可能含有的环境负荷物质。
- 尽早掌握与环境负荷物质相关的最新科学知识和社会动向的变化,为符合标准采取先进的措施。
|
2022年度实绩 |
- 产品所含化学物质的违反合规件数为0件。
- 根据最新动向,实施更新了内容的公司内部化学物质管理教育。
- 不论法律如何规定,我们都积极采取削减措施,决定进一步削减产品中的“铅”用量,并开始讨论具体措施。
- 我们在2021年以前就对斯德哥尔摩公约POPRC18建议废除的物质进行了管控,现已确认完成了废除和替代。
|
管理体制
仅可以采购从供应商处获得部件材料成分信息并通过认证的部件材料
采购
实施制造装置等的检查,避免产品上黏附着危害环境物质
制造工序
含有禁止物质的产品不能出货给未获得许可的客户
出货
进而,村田也针对危害环保的化学物质的法律修订采取事先应对。
关于持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants: POPs)的斯德哥尔摩公约(通称:POPs公约),是具有代表性的削减和消除环境负荷物质的国际法规制的框架。2022年6月召开的缔约方大会第十次会议(COP10)上,在附件A(消除类)中追加了“全氟己烷磺酸(PFHxS)、其盐类及其PFHxS相关化合物”。在2009年召开COP4将“全氟辛烷磺酸(PFOS)及其盐类”列入附件B(限制类)时,村田已先行自主禁止了具有类似有害性的PFHxS。
今后,除了进行产品的化学物质管理外,为了降低在制造工序中因处理化学物质而导致作业者暴露的风险,我们也将推进相关措施。作为优先对策,对于用于清洗用途的化学物质,我们推进了截止到2025年3月禁止使用含有9种对象物质※1的措施。
Link: 产品所含危害环保物质限制表(部分摘选)
Link: 生产工序中使用的危害环保化学物质限制表
环境污染物质管理
村田构筑了登录有国内事业所所使用的化学物质相关信息的数据库,运用的系统易于掌握和管理各种化学物质实际使用情况。
在“关于掌握特定化学物质向环境的排放量等以及促进改善管理的法律(PRTR法)”中,对于排放、移动量进行计算时,我们使用这个系统进行计算。
在该法律汇报对象物质462个物质群中,2022年4月1日~2023年3月31日期间,国内集团整体经办超过1吨的有甲苯、二甲苯、铅及其化合物等30个物质群,其量如下。
PRTR物质的使用量和排放和移动量(日本国内合计)