普通的太阳能发电组串型逆变器的串列设计和布线工程较为复杂,并且有易受阴影影响等耐环境性低的特点,要面对发电量减少、发电停止、寿命短等难题。同时,解决了这些问题的微型逆变器虽然正在美国普及,但又存在着成本高、转换效率低、不完全符合系统并网标准*2等难题。
因此本公司开发了结合组串型逆变器与微型逆变器双方优点的小型逆变器。使用了本公司特有的高效多层电路技术*3的紧凑设计(体积小、厚度薄、重量轻)和密封结构,使得本产品比普通组串型逆变器更能节省空间,从而在安装位置上有更多的选择。而且由于本产品虽然体积小却能确保1kW的输出功率,所以理想的分散化系统的构建、以小单位为规模的管理、对施工和故障的应对等都将变得更加简单。此外,本产品还实现了高效率、高发电量,解决了微型逆变器的难题。我们将通过小型逆变器降低包括相关设备、部件材料、施工、维护在内的太阳能发电系统整体的成本,进而为解决地球环境问题做出贡献。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/