当社は、持続可能な社会の実現にむけ、事業活動を通じてSDGsの推進に積極的に取り組んでいます。
当社は、ふくいSDGsパートナー企業です。 
太陽光発電
私たちムラタグループは、2035年度までに使用電力の100%を再生可能エネルギーで賄う(RE100)ことを目標に掲げています。
この目標の達成にむけ、当社では敷地内建屋の屋上に太陽光パネルを設置し、自社発電によるクリーンエネルギー利用を計画的に進めています。
また、再生可能エネルギー由来の電力調達を拡大し、CO2排出削減や環境負荷低減にも積極的に取り組んでいます。
水資源の再利用
当社では、水資源を持続的に利用するため、純水製造装置から発生する排水を直接捨てることなく、冷却水・補給水・雑用水の一部として再利用しています。
さらに、産業廃棄物として処理される廃水から有価物を回収する取り組みにも積極的にチャレンジし、資源循環と環境負荷低減に努めています。
ペットボトルキャップの回収
鯖江村田製作所では、使用後に廃棄されるペットボトルキャップを回収し、回収専門業者へ買い取りしていただいています。
その収益の一部は寄付に充て、社会・地域貢献活動を支援しています。
さらに、回収したキャップはプラスチック資源としてリサイクルに活用され、環境負荷の低減にもつながっています。