製品情報

チップインダクタ

チップインダクタの写真
チップインダクタの写真

今や日常にかかせない携帯電話、デジタルカメラ等の電子機器類は、多機能化と共に薄型化が進んでいます。この先端技術を支えているのが当社で生産している「チップインダクタ」です。
特に高周波回路で使われるLQWシリーズ (*1) は、携帯電話等の電子部品間におけるインピーダンスマッチングに欠かせないものであり、その性能は海外でも高い評価を受け、世界市場でトップクラスのシェアを誇っています。
*1) LQW04A/LQW15A/LQW18A

  • インピーダンスマッチング用
  • 共振用
  • チョーク用
  • 電圧変換用 (DC/DCコンバータ用)

チップインダクタの性質

携帯電話、Bluetooth、AV機器など高周波/一般回路を使用した電子機器のノイズ対策に最適

高周波/一般用

製品概要

アルミナまたはフェライトのコアに銅線を巻いたもの。
特性に優れ、トップクラスの世界シェアを誇っています。

村田製作所ウェブサイト 製品ラインアップへ
https://www.murata.com/ja-jp/products/inductor別ウィンドウで開く

チップインダクタの写真1
チップインダクタの写真2

用途1. インピーダンスマッチング用 ~インダクタは信号ラインの交通整理が得意~

インピーダンス用マッチングのイメージ

一般に信号の流れやすさは、電子回路ごとにまちまちで、回路Aから出た信号をそのまま回路Bに流すと、信号の反射が起きて、信号が正しく伝わらなかったり、反射した信号自体がノイズとなり、機器が正しく動作しない原因となります。

そこで、コンデンサとインダクタを組み合わせたマッチング回路を回路A・B間の信号ラインに接続することで、信号の流れがスムーズになります。

用途2. 共振回路用 ~インダクタは欲しい信号だけ拾うのが得意~

共振回路用のイメージ

インダクタをコンデンサと組み合わせると、ある周波数で電気が突然流れやすくなったり、逆に流れにくくなったりします。
(インダクタとコンデンサのつなぎ方で特性が逆転します)
この周波数を共振周波数といい、この現象を共振現象といいます。
この現象を利用して、特定の周波数の信号だけを取り出すことができます。

用途3. チョーク用 ~インダクタは電気を安定化するのが得意~

共振回路用のイメージ

インダクタには、急激な電流変化に対して「変化を妨げようとする」はたらきがあります。つまり、電気を安定化させるのです。
これを利用して、安定した電源が必要なICや電子回路への電源供給回路で使われています。

電圧変換用 (パワーインダクタ)

製品概要

世界最小クラスのパワーインダクタを生産しています。携帯用電子機器のIC電源やLCDバックライト用電源回路等に使用されています。

製品概要のイメージ

用途 電圧変換用 (DC/DCコンバータ用) ~インダクタは欲しい電圧を上げ下げするのが得意~

用途 電圧変換用 (DC/DCコンバーター用) のイメージ

チョーク用インダクタは、コンデンサと共に”DC/DCコンバータ”等のスイッチング電源回路で電源電圧の降圧や昇圧に使われます。

  • 登米村田製作所は何をつくっているの?

    当社では、携帯電子機器には欠かせないインダクタをつくっています。

  • インダクタって何?

    インダクタとは、導線 (銅線等の線材) をらせん状に巻いたものを指し、「コイル」とも呼ばれています。
    「抵抗」「コンデンサ」と並ぶ受動部品の一つです。

    インダクタの説明
  • どんなインダクタをつくっているの?

    当社では、携帯電子機器には欠かせないインダクタをつくっています。

インダクタの性質

まっすぐなワイヤーに電流を流すと、ワイヤーを中心とした同心円状に磁界が発生します。
このワイヤーをらせん状に巻いたもの (コイル) に電流を流すと、コイルを貫くような磁界が発生します。
インダクタは、変化のない電流には何の作用も及ぼしませんが、電流が変化すると磁界が電流変化を元に戻そうとする、つまり、直流のみを通し交流は通しづらい性質があります。
一方コンデンサは、交流のみを通し直流は通しづらく、インダクタと逆の特性があります。
当社製品は、この性質を利用した様々な用途で使用されています。

インダクタの性質のイメージ