无锡村田电子严格遵循百分百可再生电力和温室气体排放削减目标进行业务运营,力求削减产品制造中的温室气体。为了响应国家3060目标,从2021年开始,公司设置了专门的气候变动应对小组,研究实现碳达峰、碳中和的各种对策。按照设计规划,我们将在2025年实现百分百可再生电力的目标。
应对气候变动中长期企画
全球范围内的人口增加造成了资源枯竭、废弃物量增加等社会问题日趋严重。为了致力于解决这些问题,并实现可持续发展,无锡村田电子开展了多种节省能源活动,推动业务活动中所使用的资源的有效利用。
公司将生产过程中产生的各种废水分类处理,处理后排出的水尽可能做到回收再利用。对于工程电镀废水,采取最先进的浓缩干燥工艺,确保电镀废水零排放。对应公司内一般工程洗净排水,通过对水处理设施进行水处理再生装置的导入和改造,确保工程排水50%以上可再生循环使用。
由于生产过程中会使用一些有机溶剂,所以排出的气体中也存在这些有机溶剂。2005年公司伴随着生产线的导入,采取蓄热式焚烧炉(RTO)处理生产过程中的废气,并能够达到98%的处理效率。但随着生产规模的扩大,为满足更高的排放要求,2017年公司投资增设沸石转轮和蓄热式RTO的处理设施,将生产过程中的大量低浓度VOC排气首先通过沸石转轮装置进行二段化浓缩,浓缩至原来的20倍,然后再通入RTO燃烧,既减少了天然气的使用量,又使综合处理效率达99%以上。
蓄热式燃烧装置(RTO)
无锡村田电子有限公司太阳能光伏发电示例
负碳立体停车场(墙壁采光)
负碳立体停车场(屋顶采光)