村田新能源严格遵循百分百可再生电力和温室气体排放削减目标进行业务运营,力求削减产品制造中的温室气体。为了响应国家3060目标,从2021年开始,公司设置了专门的气候变动应对小组,研究实现碳达峰、碳中和的各种对策。按照设计规划,我们将在2023年实现百分百可再生电力的目标,并于2025年实现碳中和的目标。
应对气候变动中长期企画
全球范围内的人口增加造成了资源枯竭、废弃物量增加等社会问题日趋严重。为了致力于解决这些问题,并实现可持续发展,村田新能源开展了多种节省能源活动,推动业务活动中所使用的资源的有效利用。
关于在生产过程中产生的各种废水,公司尽可能做到处理后排出的水尽能够回收再利用。对于电池清洗废水,采取最先进的浓缩干燥工艺,确保清洗废水零排放。对应公司内一般生活排水,通过对水处理设施进行水处理再生装置的导入和改造,确保生活排水40%以上可再生循环使用。
蓄热式燃烧装置(RTO)
另一方面,由于生产过程中会使用有机溶剂,所以排出的气体中也存在这些有机溶剂。2022年公司替代原先低效率的排气处理设备,采取蓄热式燃烧装置(RTO)处理生产过程中的废气,并能够达到98%的处理效率。同时低浓度的废气使用沸石转轮和蓄热式RTO的处理设施,将生产过程中的大量低浓度VOC排气首先通过沸石转轮装置进行二段化浓缩,浓缩至原来的20倍,然后再通入RTO燃烧,既减少了天然气的使用量,又使综合处理效率达99%以上。
村田新能源太阳能光伏发电示例
屋顶太阳能光伏发电一期工程
2022年公司屋顶太阳能光伏发电一期工程在二工厂一期楼顶竣工。该工程日均最大发电量达3000Kwh,年间发电量为800000Kwh。今后公司还将继续利用工厂屋顶剩余空间设置太阳能光伏发电设施,全部完成后预计年间发电总量将达到3300000Kwh。