• Sustainability

  • Company

무라타제작소, 「CDP Climate」 최고 평가 A 리스트 기업에 최초 선정

2021-12-08

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

NewsArticleTitle

주식회사 무라타제작소(이하 ‘당사’)는 국제 환경 NGO CDP가 실시하는 「CDP Climate」 평가에서 최고의 평가인 A 리스트에 처음으로 선정되었습니다.
이 평가는 기후변화 대응에서 목표 설정, 실행 노력, 정보 공개 측면에서 세계를 선도하는 기업에 부여됩니다.
※1평가 결과는 리더십 레벨(A, A-)부터 매니지먼트 레벨(B, B-), 인식 수준(C, C-), 정보 공개 수준(D, D-)까지 총 8단계로 평가됩니다.

CDP 소개
CDP는 기업과 지방자치단체를 대상으로 하는 세계적인 환경 정보 공개 시스템을 운영하는 국제 환경 NGO입니다.
2021년에는 총 운용자산 110조 달러에 달하는 590여 개 투자자와 협력하여, 자본시장과 기업의 조달 활동을 통해 각 기업의 환경 정보 공개,온실가스(GHG) 배출감축,수자원 보호, 산림 보전과 관련한 대응과 전략을 조사·평가했습니다.

현재 전 세계 시가총액의 약 64%에 해당하는 13,000여 개 기업과 1,100여 개 지방자치단체를 포함한 14,000여 개 조직이 CDP를 통해 환경 정보를 공개하고 있습니다.
CDP는 TCFD 권고에 완전히 부합하는 세계 최대 환경 데이터베이스를 보유하고 있으며, 그 평가 점수는 지속 가능하고 탄력적인 탈탄소 사회 구현을 위한 투자 및 조달 의사 결정에 널리 활용됩니다. 자세한 내용은https://cdp.net/en를 참조하시기 바랍니다.

무라타제작소의 기후변화 대응 현황

최근 세계 각지에서 심각해지고 있는 환경문제에 대응하기 위해, 탈탄소화를 비롯한 기후변화 대책이 기업에 요구되고 있습니다.
당사는 이러한 사회적 요구에 부응하기 위해 ‘기후변화 대응 강화’를 중점 과제로 선정하고, GHG 총 배출량 감축 목표를 설정했습니다.
이를 달성하기 위해 전사적으로 에너지 절약과 재생에너지 사용 확대를 위한 투자를 적극적으로 추진하고 있습니다.

• 에너지 절약 노력

당사는 수십 년간 매년 450~600건의 에너지 절감 조치를 실행하여 연간 약 5만 톤의 CO₂를 줄여왔습니다.
하지만 최근 사업 확장 속도가 절감 효과를 초과하여, GHG 총 배출량이 증가하는 상황이 있었습니다.

• 재생에너지 확대

2018년부터 에너지 절약에 더해 재생에너지 도입을 적극 추진한 결과, GHG 총 배출량은 2018년을 정점으로 감소세로 전환되었습니다.
2020년도 총 배출량은 143.5만 톤 CO₂e로 전년 대비 약 17.4만 톤 감소했습니다.
앞으로도 이 노력을 지속하여 2021년 140만 톤, 2024년 128만 톤, 2030년 87만 톤 달성을 목표로 하고 있습니다.

• RE100 가입

2020년 RE100에 가입하여, 2030년까지 재생에너지 사용 비율을 50%로, 2050년까지 100%로 높이는 목표를 세웠습니다.
2021년 11월에는 당사의 축전지와 에너지 관리 기술을 활용하여 카나즈 무라타제작소 사업 활동에 필요한 전력을 100% 재생에너지로 전환하는 데 성공했습니다.
앞으로도 그룹 전체의 재생에너지 활용 확대를 위한 적극적인 활동을 이어갈 계획입니다.

• 카본 프라이싱 제도

2021년부터 CO₂ 감축에 경제적 가치를 부여하고 이를 투자 판단 지표에 반영하는 ‘카본 프라이싱 제도’를 도입했습니다.
이를 통해 그룹 각 회사가 환경 투자를 더 쉽게 추진할 수 있도록 하였으며, 앞으로도 CO₂ 감축에 실효성이 높은 제도 설계를 목표로 하고 있습니다.

향후 방향

무라타제작소는 지속 가능한 사회 구현을 위해 자사 과제 해결에 그치지 않고, 독자적인 제품과 기술을 통해 사회 전체의 환경부하 저감과 사회문제 해결에 기여하며, 경제적 가치와 사회적 가치 창출을 동시에 실현해 나가겠습니다.
※2 GHG 총 배출량: Scope1, Scope2 포함
※3 RE100: 기업 활동에서 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 전환하는 국제 이니셔티브
※4 카본 프라이싱 제도: CO₂ 감축량에 경제적 가치를 부여하여 환경 투자 의사결정을 촉진하는 제도


Murata in Brief

Murata Manufacturing Co., Ltd. is a worldwide leader in the design, manufacture and sale of ceramic-based passive electronic components & solutions, communication modules and power supply modules. Murata is committed to the development of advanced electronic materials and leading edge, multi-functional, high-density modules. The company has employees and manufacturing facilities throughout the world.

For more information, visit Murata's website

Category and year of publication

Category


Year of publication