2025-02-27
주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오
주식회사 무라타제작소(이하 ‘당사’)는 국제적인 환경 비영리단체 CDP가 실시한 ‘기후변화’ 조사에서 최고 평가인 A리스트 기업으로 선정되었습니다. 이는 기후변화 대응에서 목표 설정, 실행, 정보 공개 부문에서 세계를 선도하는 기업에게 부여되는 평가입니다. 당사는 해당 조사에서 2021년도부터 4년 연속 리더십 레벨 평가를 받아왔으며, 이번에는 2년 연속 최고 평가를 달성했습니다.
※1 평가 결과는 최고 수준 리더십 레벨(A, A-)부터 매니지먼트 레벨(B, B-), 인식 레벨(C, C-), 정보공개 레벨(D, D-)까지 총 8단계로 나뉩니다.
당사의 기후변화 관련 목표와 실적
당사는 제조 활동에서 환경 부하 저감을 지속적으로 추진해왔으며, 「중기방침2024」에서 ‘기후변화 대응 강화’를 중점 과제로 설정하고 사업 운영을 진행해 왔습니다.
최근 2023년도에는 무라타 그룹 전체의 재생에너지 도입 비율이 **37%**에 달했고, Scope1+2의 온실가스(GHG)※2 배출량은 2019년도 대비 35% 감소하여, 중기방침2024에서 설정한 재생에너지 도입 비율 25%, Scope1+2 GHG 배출량 20% 감축 목표를 앞당겨 초과 달성했습니다. Scope3에 대해서도 활동을 진행하여 2019년도 대비 GHG 배출량 18% 감소를 달성했습니다.
2024년 9월에는 사업 활동에서 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 전환하는 목표(RE100) 달성 시기를 기존 2050년도에서 15년 앞당겨 2035년도로 변경했습니다. 동시에 RE100 목표 달성을 위한 활동 가속과 병행하여 2040년도에는 Scope1+2의 GHG 배출량 실질 ‘제로’(탄소중립), 2050년도에는 Scope3를 포함한 공급망 전체에서 탄소중립을 달성할 계획입니다.
※2 Greenhouse gas: 온실가스의 총칭
2024년 11월에 발표한 「중기방침2027」에서도 ‘탈탄소 사회의 실현’을 중점 과제 중 하나로 선정하여, 관련 활동을 한층 더 가속해 나갈 방침입니다.
당사의 기후변화 대응 현황
태양광 발전과 축전지를 효율적으로 활용할 수 있는 제어 시스템 구축·도입, 코퍼레이트 PPA 계약 체결 등 재생에너지 도입·이용 확대를 위한 다양한 시책을 실행
기존의 설비투자를 중심으로 한 에너지 절감뿐만 아니라 **사내 탄소가격제(ICP)**와 지속가능성 투자촉진제도 등을 활용한 새로운 에너지 절감 시책 추진
자사 무선 센서를 활용한 설비 상태 모니터링 시스템 도입으로 생산 과정에서 에너지 사용 최적화 노력
Scope3 배출 감축에 대해서는 고객, 공급업체, 물류회사 등과 협력하여 본격적인 감축안을 검토. 구매한 제품·서비스에서 발생하는 GHG 배출량 감축을 위해 공급업체와의 관계를 강화하고, 1차 데이터화 가속 및 자사에서 축적한 에너지 절감·재생에너지 관련 노하우 공유로 지속가능한 공급망 구축에 기여.
또한 철도·선박 등 환경부하가 낮은 운송 수단의 적극적인 활용을 통해 추가 감축에 노력.
당사는 TCFD※3에 기반한 전환 시나리오의 기회와 리스크 분석 심화, 그리고 거버넌스·전략 등 관련 정보 공개도 진행하고 있습니다.
※3 TCFD: 기후 관련 재무정보 공개 협의체(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
이러한 활동들이 높게 평가되어, 이번 A리스트 선정으로 이어진 것으로 보고 있습니다.
향후 방향
당사는 앞으로도 독자적인 제품과 기술을 통해 경제적 가치와 사회적 가치의 선순환을 창출하고, 사회 전체의 환경 부하 저감과 사회 과제 해결에 기여해 나갈 것입니다.
CDP란?
CDP는 기업과 지방자치단체를 대상으로 한 세계적인 환경 정보 공개 시스템을 운영하는 국제 환경 NGO입니다. CDP를 통해 데이터를 공개하는 기업 수는 2024년에 24,800개사로 증가하였으며, 이는 세계 시가총액의 66% 이상에 달합니다. 일본 기업에서는 약 2,100개사 이상(프라임 시장 상장기업의 70% 이상 포함)이 CDP를 통해 정보를 공개했습니다. CDP는 TCFD에 완전히 준거한 세계 최대의 환경 데이터베이스를 보유하고 있으며, CDP 스코어는 지속가능하고 탄력성이 높은 탈탄소 사회 실현을 위한 투자 및 조달 의사결정에 폭넓게 활용되고 있습니다.
Murata in Brief
Murata Manufacturing Co., Ltd. is a worldwide leader in the design, manufacture and sale of ceramic-based passive electronic components & solutions, communication modules and power supply modules. Murata is committed to the development of advanced electronic materials and leading edge, multi-functional, high-density modules. The company has employees and manufacturing facilities throughout the world.
For more information, visit Murata's website