电容器

主要产品

多层陶瓷电容器(MLCC)

多层陶瓷电容器(MLCC)

MLCC除了临时蓄电或放电,或吸收信号中含有的噪声并提取一定频率的信号之外,还具备能切断直流电,仅使交流电流通等功能,被广泛应用于移动设备、家电产品,以及物联网设备等中。此外,还被应用于汽车、医疗和太空设备等要求高可靠性的用途。

事业机会 优势
  • 随着汽车电子化的发展和人工智能的扩大,对元件的需求增长
  • 丰富的产品阵容、高市场份额
  • 实现小型大容量、高可靠性、高质量的技术能力和产品制造能力
  • 遍及全球的销售体制和行业内名列前茅的供应能力
  • 基于从材料到产品的一条龙生产体制的盈利能力

成长战略

① 增强生产能力以满足日益增长的元件需求

预计今后通信和移动市场的元件需求将持续增加。我们将发挥行业内名列前茅的生产能力这一竞争优势,进一步扩大业务规模。

② 根据竞争对手的崛起等风险,制定并实施成长方案

在未来有望实现增长的MLCC市场中,与现有竞争对手的竞争预计将加剧。为了注意竞争环境,我们致力于实现可持续的事业成长。

③ 通过持续创造创新和全球销售网络,保持高市场份额

村田公司在MLCC市场所占的份额高达40%,在今后有望实现增长的汽车市场所占的份额高达50%。我们将进一步强化迄今为止建立的竞争优势,巩固并提高我们在市场中的地位。