环境

化学物质管理

村田的化学物质管理

村田以可持续社会体系为目标,致力供应对地球环境负荷小的产品。
除遵守RoHS指令、REACH法规等法律规定外,我们还制定了涵盖环境负荷物质的全球趋势及客户要求的内部标准,设定了下表所示的目标和措施,通过下图所示的管理体制,致力于积极削减・禁止产品中的环境负荷物质。

目标和实绩

目标
  • 产品所含化学物质的违规件数:0件
  • 积极削减产品所含的环境负荷物质
2022年度~2024年度的
重点措施
  • 努力强化化学物质管理的治理
  • 尽早掌握与环境负荷物质相关的前沿科学见解和社会动向的变化,不仅要执行符合法规和顾客要求等的措施,还要积极推进内部标准化
2025年度~2027年度的
重点措施
  • 努力强化化学物质管理的治理
  • 尽早掌握与环境负荷物质相关的前沿科学见解和社会动向的变化,不仅要执行符合法规和顾客要求等的措施,还要积极实施内部标准化,并推进环保型产品设计
  • 参与并推进确保跨越供应链的化学品管理信息可追溯性的举措
2024年度成果

<产品所含化学物质的违规件数:0件>

  • 产品所含化学物质的违规件数为0件。
  • 根据新动向,继续实施新内容的化学物质管理内部教育。

<积极削减产品所含的环境负荷物质>

  • 推进内部标准的完善,并于2024年10月完成了标准更新。关于《斯德哥尔摩公约》POPRC19及20提议淘汰的物质中,通过2023年以来的持续努力,已对中链氯化石蜡(MCCP)完成了淘汰和替代。此外,对于鹿特丹公约CRC19建议列入PIC清单的物质,我们也在法规出台前实施了禁用。
  • 已启动了限制对象物质的筛选与内部标准变更的讨论,为2025年10月的内部标准更新做准备。
  • 作为不依赖法规的主动减排举措,决定进一步削减产品中的“铅”用量,并继续研究用于削减的替代方案。已将截至2024年3月的中期成果,提供给与电子电气设备铅含量相关的国际跨行业项目“The Umbrella Project”。
  • ※设定了与年度无关的固定目标。

管理体制

预防产品含有超过限制的环境负荷物质的设计评估机制(产品评估

开发

从供应商处获取部件材料的成分信息,只采购认定的部件材料的机制(绿色采购

采购

预防产品附着环境负荷物质,实施制造装置等验证及评估的机制

制造工序

含有禁止物质的产品不能出货给未获得许可的客户


出货

进而,村田也针对危害环保的化学物质的法律修订采取事先应对。
关于持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants:POPs)的《斯德哥尔摩公约》(通称:POPs公约),是具有代表性的削减和消除环境负荷物质的国际法规制的框架。在2023年5月举行的第11次缔约方大会(COP11)上,将“得克隆Plus”增列入附件A(淘汰清单)。村田自2000年代初期就关注含氯阻燃剂的环境风险并主动采取使用限制措施,因而迅速完成了“得克隆Plus”的淘汰和替代。

村田不仅对产品所含化学物质进行管理,还对制造过程中使用的化学物质实施管控。我们已知制造过程中使用的化学物质含有的部分成分会对人体健康造成危害。尤其是清洗所用的化学物质,由于作业人员长期且高浓度接触,因此存在健康风险。为此,村田从2022至2024年度,针对清洗用途中风险非常高的9种化学物质实施了禁止使用和含有的措施。在此3年间,我们在现有技术水平的可能范围内,终止了上述9种物质的使用与含有,并推进替代品的转换。今后村田将进一步采取措施,持续降低作业人员接触化学物质的风险。

内部标准
Link: 产品所含危害环境保护的物质限制表(部分摘选)
Link: 生产工序中使用的危害环境保护的物质限制表

环境污染物质管理

村田构筑了登录有国内事业所所使用的化学物质相关信息的数据库,运用的系统易于掌握和管理各种化学物质实际使用情况。

在“关于掌握特定化学物质向环境的排放量等以及促进改善管理的法律(PRTR法)”中,对于排放、移动量进行计算时,我们使用这个系统进行计算。

在该法律汇报对象物质515个物质群中,2024年4月1日~2025年3月31日期间,国内集团整体经办超过1吨的有甲苯及镍等36个物质群,其量如下。

PRTR物质的使用量和排放和移动量(日本国内合计)

绿色环保采购

村田认识到保护地球环境对人类社会的可持续发展至关重要,按照“EHS防灾方针”,致力于推进降低环境负荷(E)、维持健康安全(H/S)及防灾活动。采购部门积极推进环境负荷较低的“绿色采购”政策,而要实现其则需要供应商的理解与协作。我们通过2005年10月出台的“绿色采购标准书”,明确了对供应商的要求事项,并努力与认同该标准的供应商建立长期合作关系。  
此外,具体通过以下5个步骤推进“绿色采购”。

Step 1: 实施村田集团的环境方针
为了降低产品的环境负荷,需要通过“绿色采购”采购环境负荷低的部件。
在启动业务合作之际,村田向相关人员配发“绿色采购标准书”,该基准汇总了绿色采购理念及对供应商的要求事项等内容,取得供应商的理解并在其协助下推进绿色采购。此外,我们会在每次修订时,通过供应商使用系统和供应商门户网站同步更新为新版本。

Link: 绿色采购标准书 正文(英语)
Link: 产品所含危害环境保护的物质限制表(部分摘选)
Link: 生产工序中使用的危害环境保护的物质限制表

Step 2: 与供应商签订合同
要求供应商理解村田在“绿色采购标准书”中规定的含有物质标准后,提交“环境保护措施同意书”。这将被作为判断采用新供应商的项目之一。

Link: 环境保护同意书格式文本(英语)

Step 3: 实施CSR监察/评估
对于新的交易,我们要求交易方根据《村田集团供应链CSR采购指南》就气候变化和环境污染等地球环境问题采取措施。此外,我们在确认供应商取得环境管理体系(ISO14001等)认证情况的同时,也对制造现场的化学物质的管理状况进行监查,判断是否可以进行合作。开始合作后,亦会定期对供应商的化学物质管理状况及环境负荷措施状况进行评估,对于评估结果差的供应商,要求其改进并进行现场监查等指导。

Step 4: 实施绿色度调查
村田在采用部件材料前,对每个单品实施“绿色度调查”。
作为实施调查的标准,采用根据法规和客户需求规定了禁用/限用物质的村田专有技术标准。
专业团队基于供应商提交的部件材料含有物质信息进行审查,并将获得认证的部分录入环境信息数据库。

Step 5: 只可订购通过认证的部件材料的机制(采购制约系统)
引进只可订购录入环境信息数据库的部件材料“采购制约系统”,构建了只允许获得认证的部件材料进入村田内部的机制。