环境

化学物质管理

村田的化学物质管理

村田以可持续社会体系为目标,致力于供应对地球环境负荷小的产品。
以《全球化学品框架(GFC:Global Framework on Chemicals – For a Planet Free of Harm from Chemicals and Waste)》为参考,除遵守RoHS指令和REACH法规等法律规定外,我们还制定了纳入环境负荷物质的国际趋势及客户要求的公司内部标准,设定了下表所示的目标和措施,并通过下图所示的管理体制,积极致力于削减或禁止产品所含的环境负荷物质,以及研发环境负荷更低的替代品。

目标和实绩

目标※
  • 产品所含化学物质的违规件数:0件
  • 积极削减产品所含的环境负荷物质
2025年度~2027年度的
重点措施
  • 努力强化化学物质管理的治理
  • 尽早掌握与环境负荷物质相关的前沿科学见解和社会动向的变化,不仅要执行符合法规和顾客要求等的措施,还要积极实施内部标准化,并推进环保型产品设计
  • 参与并推进确保跨越供应链的化学品管理信息可追溯性的举措
2025年度成果

<产品所含化学物质的违规件数:0件>

  • 产品所含化学物质的违规件数为0件。
  • 根据新动向,继续实施新内容的化学物质管理内部教育。

<积极削减产品所含的环境负荷物质>

  • 村田持续监测法律法规动向,并在考虑相关法律法规的基础上,每年更新一次环境负荷物质的公司内部标准。此外,对于REACH法规中的高关注物质(SVHC),在更新时会适时予以反映。

    物质等级 等级定义
    禁止
    • 由法规或国际条约等禁止或大幅限制采购/进口/制造/使用/储存/供应/销售的物质
    • 社会上处于削减方向的物质
    削减准备

    不属于禁止物质,但危害性不低,并满足以下任一条件的物质

    1. 易于替代的物质
    2. 生产网点所在国建议或要求削减或管理的物质
    3. 部分行业中处于替代方向的物质
    监测 不属于禁止或削减准备对象,但应进行监测的物质

    环境负荷物质的趋势

    物质等级 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
    禁止 110 113 119 128 130
    削减准备 54 52 52 50 49
    监测 61 61 61 64 64
  • 推进公司内部标准的完善,并于2025年10月完成标准更新。对于《斯德哥尔摩公约》POPRC20中建议淘汰的毒死蜱、中链氯化石蜡(MCCP)、碳原子数为9至21的长链全氟羧酸,已完成淘汰和替代。
  • 面向2026年10月的公司内部标准更新,我们已开始限制对象物质的筛选和公司内部标准变更的讨论。修订内容根据各国法规和客户要求动向,基于与技术部门的讨论及妥当性评估制定草案,之后经过与各事业部的定期讨论作出决定。
  • PFAS类物质虽然具有有用特性,但其中部分被指出具有难降解性和环境残留性等问题。本公司已在国际条约和各国法律出台之前淘汰了PFOS、PFOA等高关注的特定PFAS,并对其他PFAS也加强了全公司范围的管理。到2025年已完成物质识别和使用实际情况掌握,并在负责任的化学物质管理和治理下,持续推进降低对环境和人影响的举措。
  • ※设定了与年度无关的固定目标。

管理体制

预防产品含有超过限制的环境负荷物质的设计评估机制(产品评估)

开发

▶

▼

从供应商处获取部件材料的成分信息,只采购认定的部件材料的机制(绿色采购)

采购

▶

▼

预防产品附着环境负荷物质,实施制造装置等验证及评估的机制

制造工序

▶

▼

含有禁止物质的产品不能出货给未获得许可的客户


出货

进而,村田也针对危害环保的化学物质的法律修订采取事先应对。
关于持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants:POPs)的《斯德哥尔摩公约》(通称:POPs公约),是具有代表性的削减和消除环境负荷物质的国际法规制的框架。在2023年5月举行的第11次缔约方大会(COP11)上,将“得克隆Plus”增列入附件A(淘汰清单)。村田自2000年代初期就关注含氯阻燃剂的环境风险并主动采取使用限制措施,因而迅速完成了“得克隆Plus”的淘汰和替代。

内部标准
Link: 产品所含危害环境保护的物质限制表(部分摘选)

村田除了对产品所含化学物质的管理外,还对制造过程中使用的化学物质进行管理。

环境污染物质管理

村田构筑了登录有国内事业所所使用的化学物质相关信息的数据库,运用的系统易于掌握和管理各种化学物质实际使用情况。

在“关于掌握特定化学物质向环境的排放量等以及促进改善管理的法律(PRTR法)”中,对于排放、移动量进行计算时,我们使用这个系统进行计算。

在该法律汇报对象物质515个物质群中,2025年4月1日~2026年3月31日期间,国内集团整体经办超过1吨的有甲苯及镍等38个物质群,其量如下。

PRTR物质的使用量和排放和移动量(日本国内合计)

为降低作业人员接触风险的清洗用途化学物质管理

在制造过程中使用的化学物质所含的部分成分已知会对人体产生不良影响。特别是用于清洗用途的化学物质,由于作业人员可能长期且高浓度接触,因此担心存在危害健康的风险。
一般而言,风险降低对策遵循摒弃、替代、工程对策、管理对策等优先顺序的理念。
村田从以往就一直通过实施局部排气等作业环境整备的工程对策,以及穿戴防护装备等管理对策,致力于降低作业人员的接触风险。
除了这些举措以外,为了进一步降低风险,自2022年度起开始推进引入摒弃和替代理念的措施。我们采纳关于化学物质管理的国际倡议Clean Electronics Production Network(CEPN)的理念,作为公司内部标准,规定禁止使用和含有用于清洗用途的接触风险高的9种物质※。
截至2025年度末,对于在现有技术水平下可替代的目标化学物质,已不再使用和包含,并已完成向替代品的过渡。
今后,我们将面向摒弃和替代推进进一步的技术开发,与此同时,继续实施迄今为止的工程对策和管理对策,通过综合性方法降低接触风险。

※Link: 清洗用途化学品所含的9种管制物质

内部标准
Link: 生产工序中使用的危害环境保护的物质限制表

绿色采购

村田认识到保护地球环境对人类社会的可持续发展至关重要,按照“EHS防灾方针”,致力于推进降低环境负荷(E)、维持健康安全(H/S)及防灾活动。采购部门积极推进环境负荷较低的“绿色采购”政策,而要实现其则需要供应商的理解与协作。我们通过2005年10月出台的“绿色采购标准书”,明确了对供应商的要求事项,并努力与认同该标准的供应商建立长期合作关系。
此外,具体通过以下5个步骤推进“绿色采购”。

Step 1: 实施村田集团的环境方针
为了降低产品的环境负荷,需要通过“绿色采购”采购环境负荷低的部件。
在启动业务合作之际,村田向相关人员配发“绿色采购标准书”,该基准汇总了绿色采购理念及对供应商的要求事项等内容,取得供应商的理解并在其协助下推进绿色采购。此外,我们会在每次修订时,通过供应商使用系统和供应商门户网站同步更新为新版本。

Link: 绿色采购标准书 正文(英语)
Link: 产品所含危害环境保护的物质限制表(部分摘选)
Link: 生产工序中使用的危害环境保护的物质限制表

Step 2: 与供应商签订合同
要求供应商理解村田在“绿色采购标准书”中规定的含有物质标准后,提交“环境保护措施同意书”。这将被作为判断采用新供应商的项目之一。

Link: 环境保护同意书格式文本(英语)

Step 3: 实施CMS监察/评估
对于新的交易,我们要求交易方根据《村田集团 可持续采购指南》就气候变化和环境污染等地球环境问题采取措施。此外,我们在确认供应商取得环境管理体系(ISO14001等)认证情况的同时,也对制造现场的化学物质的管理状况进行监查,判断是否可以进行合作。开始合作后,亦会定期对供应商的化学物质管理状况及环境负荷措施状况进行评估,对于评估结果差的供应商,要求其改进并进行现场监查等指导。

Step 4: 实施绿色度调查
村田在采用部件材料前,对每个单品实施“绿色度调查”。
作为实施调查的标准,采用根据法规和客户需求规定了禁用/限用物质的村田专有技术标准。
专业团队基于供应商提交的部件材料含有物质信息进行审查,并将获得认证的部分录入环境信息数据库。

Step 5: 只可订购通过认证的部件材料的机制(采购制约系统)
引进只可订购录入环境信息数据库的部件材料“采购制约系统”,构建了只允许获得认证的部件材料进入村田内部的机制。