Language
目录
长期以来,村田一直秉持“让村田的存在成为当地的喜悦和骄傲”这一企业理念,致力于实现产品制造与地区和谐共存的目标。一旦发生环境污染,可能会对当地居民的健康、生活,甚至自然环境造成严重影响。因此,我们将环境污染风险视为重要课题,一直考虑业务活动对地区环境造成的影响,并贯彻落实负责任的应对措施。此外,近年来随着世界各国环境法规的日益强化,村田推动了各项积极举措。我们将通过这些努力尽可能减少环境负荷,实现产品制造与地区和谐共存的目标。
力求不受传统框架束缚地追求可持续发展的事业流程,以减轻环境负担、实现与社会协调的产品制造。
村田基于集团统一的“EHS(环境、健康与安全)管理体系”,贯彻环境管理和法令遵守。具体而言,我们确定环境方面的环境污染风险与机遇,了解法律及其他要求事项,实施运用管理、教育训练、内部监查及管理评审,推进综合环保活动。此外,每半年召开一次以董事长兼总经理为委员长的可持续发展委员会与以常务执行董事为委员长的环境委员会会议,报告并审议预防环境污染的方针制定与措施推进状况。
Link: 环境管理
为了实现理想姿态,村田在参考前沿的相关标准和行业团体动向的基础上,考量与预防环境污染相关的机遇和风险,设定了应解决的课题。
VOC(挥发性有机化合物)的排放被认为是大气污染的原因之一。村田赞同包括JEITA在内的4个电机和电子团体的措施,从2000年开始,通过在VOC排放量较多的事业所引进废气排放处理装置(RTO)和进行物质替代等方式,致力于自主削减VOC排放量。 近年来,各国关于VOC的法律法规呈现出日益强化的趋势。此外,村田的VOC使用量随着产量的提高也在不断增加。因此,从2022年度开始,我们扩大了削减对象VOC的种类,并启动了进一步削减排放量的相关举措。 一般来说,VOC的处理是通过燃烧废气来进行的。但这种方法会产生来自燃料以及VOC的二氧化碳,从而造成气候变化风险。因此,今后我们将不仅限于燃烧处理,还将致力于削减制造过程中使用的VOC,为实现预防大气污染与应对气候变化双赢的社会做出贡献。
一旦发生环境事故,化学物质的泄漏就会污染大气、水和土壤,并对当地居民和生态系统造成影响。因此,村田自1990年代起便开始致力于预防环境事故,并一直努力实现产品制造与地区和谐共存的目标。由于伴随业务活动产生的污染风险依然存在,今后我们将继续致力于预防环境事故。
除上述课题外,为了实现产品制造与地区和谐共存的目标,我们还将继续推动预防环境污染的举措,例如预防PFAS类物质等造成的土壤和地下水污染。
从2000年开始,村田通过引进废气排放处理装置(RTO)和进行物质替代等措施,自主削减了特定的20种VOC排放量。 今后,我们将扩大削减对象VOC的种类,除利用传统的处理装置外,还将致力于在制造过程中减少其使用量,以进一步削减VOC排放,为预防大气污染和实现脱碳社会做出贡献。
2024年度的VOC排放量为1,544t。我们成功实现了2022至2024年的中期目标,即低于2021年度的排放量的目标。
村田致力于降低风险,以避免发生法规限值超标的情况。我们分析了过去发生的存在法规限值超标可能性的现象,并聚焦高风险因素采取措施。具体而言,我们实施了多项措施,例如完善风险评估方法以确保其能够可靠执行,以及设定自主标准以预防化学物质在储存和转运过程中发生泄漏或扩散等。
2024年度发生了2件液体化学物质泄漏引起的法规限值超标事故。这些是车辆机油或设备废弃时清洗产生的废水少量泄漏,在厂区边界发生的法规限值超标事故。这些事故并未对周边造成重大环境不良影响,向行政机关报告后,也未受到停止生产、罚款、要求净化等行政处分。
针对过去业务活动造成的土壤和地下水污染,村田自1990年代起便开始进行调查,并积极实施应对措施,旨在早日完成净化工作。 具体来说,根据土壤的性质、污染浓度、污染源的位置,选择性引进原位置生物法、原位置铁粉法、原位置氧化分解法以及其他新的技术,推行适合污染源的的净化方案。并在场地边界处设置水井,监视地下水的净化状况。
我们不仅致力于通过事业活动减少环境负荷,而且还努力构建与地方社会的信赖关系。
2024年度,集团内部收到了10件关于噪音等问题的投诉,我们与当地居民进行了协商,并迅速采取了应对措施。
此外,为了让地区的广大居民理解村田在环保方面所做的积极努力,我们还努力公开信息,如举办公司参观会等。