环境

预防环境污染

基本思路

长期以来,村田一直秉持“让村田的存在成为当地的喜悦和骄傲”这一企业理念,致力于实现产品制造与地区和谐共存的目标。一旦发生环境污染,可能会对当地居民的健康、生活,甚至自然环境造成严重影响。因此,我们将环境污染风险视为重要课题,一直考虑业务活动对地区环境造成的影响,并贯彻落实负责任的应对措施。此外,近年来随着世界各国环境法规的日益强化,村田推动了各项积极举措。为了进一步发展这些措施,实现与自然和谐的电子产品,我们将兼顾气候变化、资源循环、生物多样性等多重要素,从综合性视角出发力求降低环境污染风险。

Link: 环保措施的整体规划

目标

力求不受传统框架束缚地追求可持续发展的事业流程,以减轻环境负担、实现与社会协调的产品制造。

治理

村田基于集团统一的“EHS(环境、健康与安全)管理体系”,贯彻环境管理和法令遵守。具体而言,我们确定环境方面的环境污染风险与机遇,了解法律及其他要求事项,实施运用管理、教育训练、内部监查及管理评审,推进综合环保活动。此外,每半年召开一次以董事长兼总经理为委员长的可持续发展委员会与以专务执行董事为委员长的环境委员会会议,报告并审议预防环境污染的方针制定与措施推进状况。

Link: 环境管理

战略

为了实现理想姿态,村田在参考前沿的相关标准和行业团体动向的基础上,考量与预防环境污染相关的机遇和风险,设定了应解决的课题。

减少VOC排放量

VOC(挥发性有机化合物)的排放被认为是大气污染的原因之一。村田赞同包括JEITA在内的4个电机和电子团体的措施,从2000年开始,通过在VOC排放量较多的事业所引进废气排放处理装置(RTO)和进行物质替代等方式,致力于自主削减VOC排放量。
一般来说,VOC的处理是通过燃烧废气来进行的。但这种方法会产生来自燃料以及VOC的二氧化碳,从而造成气候变化风险。因此,今后我们将推进兼顾气候变化对策的VOC排放量削减对策。

预防环境事故

一旦发生环境事故,化学物质的泄漏就会污染大气、水和土壤,并对当地居民和生态系统造成影响。因此,村田自1990年代起便开始致力于预防环境事故,并一直努力实现产品制造与地区和谐共存的目标。由于伴随业务活动产生的污染风险依然存在,今后我们将继续致力于预防环境事故。

除上述课题外,为了实现产品制造与地区和谐共存的目标,我们还将继续推动预防环境污染的举措,例如预防PFAS类物质等造成的土壤和地下水污染。

目标值

2026年度目标
  • 排放到厂区外部的事故件数:0件
2030年度目标
  • 排放到厂区外部的事故件数:0件
  • VOC排放量:与2021年度相比减少30%

措施

减少VOC排放量

从2000年开始,村田通过引进废气排放处理装置(RTO)和进行物质替代等措施,自主削减了特定的20种VOC排放量。
今后,我们将通过选择兼顾气候变化风险的VOC排放处理方法,减少制造工序中的VOC使用量,从而不断降低环境污染风险。

VOC排放量的目标与实绩

2025年度的VOC排放量为1,540t。

减少环境事故

村田致力于降低风险,以避免发生法规限值超标的情况。我们分析了过去发生的存在法规限值超标可能性的现象,并聚焦高风险因素采取措施。具体而言,我们实施了多项措施,例如完善风险评估方法以确保其能够可靠执行,以及设定自主标准以预防化学物质在储存和转运过程中发生泄漏或扩散等。

实绩
排放到厂区外部的事故件数 1件
其中,导致行政处罚的件数 0件

2025年度发生了1件液体化学物质泄漏引起的法规限值超标事故。这是由于厂区内工序废水泄漏,部分废水流至厂区外部的事故。这些事故并未对周边造成重大环境不良影响,向行政机关报告后,也未受到停止生产、罚款、要求净化等行政处分。

预防环境事故的自愿性规则
  • 原则上禁止埋设地下储罐
    燃料、有机溶剂、酸碱剂的新液和废液的储存罐,以及排水处理的原水槽等原则上应建于地上。不得已建于地下时,必须采取双层结构。
  • 防渗涂装
    燃料、有机溶剂与酸碱剂的新液/废液的存放场所,必须实施防渗涂装,或放置不锈钢盛具。
  • 禁止埋设地下管线
    燃料、有机溶剂与酸碱剂的新液/废液、工序排水的输送管道必须进行空中架设。
  • 紧急切断装置
    对于使用油罐车等进行新液接收或废液抽吸的作业场所,采用能够在发生环境事故时阻断污染物泄漏至厂区外部的结构设计。
  • 环境事故等级的设定
    村田将环境事故设定为三个等级,从厂区边界的法规限值超标,到建筑物内化学物质的泄漏,都被视为环境事故。即使是危害小的建筑物内化学物质泄漏,我们也会掌握情况、分析原因并进行改正,以努力避免发生更大的环境事故。
  • 影响环境的事业所排放物的测量及自愿性标准值的设定
    我们对事业所排放物的相关环境法律法规的限制进行着定期观测。在此基础上,我们主动设定了比法定数值更为严格的标准值。在数值超过该标准值时,我们会分析原因并进行改正,构建不超过法定数值的机制。
富山村田制作所的架空管道
Philippine Manufacturing Co. of Murata, Inc.的防污卡车停放区
东北村田制作所的自动截止阀

土壤和地下水污染的调查与净化

针对过去业务活动造成的土壤和地下水污染,村田自1990年代起便开始进行调查,并积极实施应对措施,旨在早日完成净化工作。
具体来说,根据土壤的性质、污染浓度、污染源的位置,选择性引进原位置生物法、原位置铁粉法、原位置氧化分解法以及其他新的技术,推行适合污染源的净化方案。并在场地边界处设置水井,监视地下水的净化状况。

与地区居民的环保风险交流

我们不仅致力于通过事业活动减少环境负荷,而且还努力构建与地方社会的信赖关系。
2025年度,集团内部收到了3件关于噪音等问题的投诉,我们与当地居民进行了协商,并迅速采取了应对措施。
此外,为了让地区的广大居民理解村田在环保方面所做的积极努力,我们还努力公开信息,如举办公司参观会等。

野洲事业所与地区居民开展交流
无锡村田电子有限公司 地区居民的公司参观会