2022/6/16
株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨
株式会社村田制作所(以下简称“村田制作所”)用于多层陶瓷电容器(以下简称“MLCC”)制造工序的PET薄膜材料的循环再利用系统(以下简称“本系统”)首次在电子元件领域成功构建。
※
通常,在MLCC的制造过程中,制成电介质膜片时要使用PET薄膜。在本系统中,通过村田与协作公司开展合作,将膜片制成工序中使用的PET薄膜以同一用途再次利用,实现了该材料的循环利用。
本系统将从2022年5月开始依次导入。目前PET薄膜中包含的可循环再利用材料的比率约为25%。今后,我们将进一步努力实现100%可循环再利用材料的PET薄膜的体系构建,为削减废弃物和CO₂减排做出贡献。
近年来,全球人口增长导致的资源枯竭以及全球变暖引起的海面和气温的上升等已经成为重大社会课题。为了解决此类社会课题,村田制作所集团在成长战略中将“利用可持续性资源”设定为重点课题。另外,作为长期愿景,“可持续性资源利用率达到100%”和“循环资源化比率达到100%”也被设定为了2050财年的努力目标。
今后,村田制作所集团将继续在事业活动中实现资源的可持续性利用,同时通过与利益相关者的合作,为文化发展做出贡献。
※以往,用于MLCC的PET薄膜使用完后会进行热回收和级联回收,而村田将用于MLCC膜片制成的PET薄膜作为同一用途的PET薄膜进行材料循环再利用,是电子元件行业的首次尝试。(2022年5月,村田制作所调查)
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,开发特色产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
详情请单击此处链接