• 可持续发展

  • 公司

村田制作所总公司导入蓄电池和AI控制的节能系统―通过节能为减少用电做出贡献―

2022/7/14

株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨

NewsArticleTitle
株式会社村田制作所(以下简称“村田制作所”)自2022年7月起,在总公司(京都府长冈京市)导入了一套节能系统(以下简称“本系统”)。本系统是由株式会社Mutron(以下简称“Mutron”)制造的AI节能控制系统和村田制作所制造的集装箱型蓄电池组合而成。村田将于2023年以后,在包括生产据点在内的集团各据点推广导入本系统,以减轻电力供应网的供应负荷,为稳定电力供应做出贡献。

   

近年来,日本国内冬夏电力需求期的电力供需紧张已成为一个重大社会问题。要改善供需平衡,关键需要大规模电力需求用户的各企业从企业层面减少用电,努力提高能源利用效率。

村田制作所总公司导入的本系统是由Mutron制造的AI节能控制系统与村田制作所制造的集装箱型蓄电池组合而成。村田的集装箱型蓄电池采用了村田制造的预期寿命超过15年且具备较高安全性的锂离子电池“FORTELION”。本次新导入的蓄电池及村田制作所独有的蓄电池控制技术能够实现更灵活的节能控制,有望提高CO₂减排效果。同时,通过导入大容量蓄电池,在应对BCP(业务连续性计划)时也可将其作为紧急电源,担负起维持据点机能的作用。通过本系统,2022财年总公司的节能率将力求达到20%。
本系统中,Mutron公司制造的节能控制技术统筹管理整个系统,除了优化公司内部空调和冷却设备等的控制以外,还配合村田制作所制造的蓄电池系统,提高能源管理的效率。我们会积累运用实绩,提高本系统的实效性,于2023年以后在包括生产据点在内的村田集团内多个据点推广导入本系统,以减轻电力供应网的供应负荷,为稳定电力供应做出贡献。

今后村田制作所集团将继续在日本国内及海外据点提高能源利用效率,推进气候变化对策方面的举措。

本系统概要

所在地
京都府长冈京市东神足1丁目10番1号
运行日
7月10日
蓄电池容量
407kwh
全年CO₂减排效果
203吨
系统控制项目
空调、照明、蓄电池的电力状况

控制机制



为了有助于解决全球社会课题,村田制作所集团已将“加强气候变化对策”设定为重要课题,正开展促进导入可再生能源的举措。为实现集团整体温室气体减排总量目标而开展事业运营,在各事业所积极实施促进节能和可再生能源利用的投资。

相关信息

・村田的重点课题
・气候变化对策

关于Mutron

Mutron是一家系统开发商,主要设计、开发和提供通过人工智能进行能源管理和设备管理的程序。他们获取瞬息万变的环境和设备数据,通过独有的人工智能,构建预测和优化模型,之后提供给客户。Mutron通过进一步分析积累的数据,创造出独一无二的系统,为实现脱碳社会做出了贡献。