• 可持续发展

村田制作所将RE100实现时间提前至2035年度,并设定新的碳中和目标

2024/9/24

株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨

NewsArticleTitle

应对气候变化在国际社会上已成为当务之急,在此背景下,株式会社村田制作所(以下称为本公司)决定将可再生能源使用率100%这一目标的实现时间提前15年,并设定新的碳中和目标。为实现碳中和,本公司将于2040年度实现温室气体(GHG)净零排放,于2050年度实现包括供应链在内的GHG净零排放。通过此举,我们将加速气候变化对策的强化,为实现可持续社会做出贡献。

本公司一直重视经营理念中的“文化发展”和“实践科学管理”,在经营事业活动的同时积极推进环保工作,在气候变化应对措施方面,制定高难度目标并付诸实行。

鉴于近年来异常天气频繁,与气候有关的国际形势变化加剧,本公司在现行计划的基础上,将可再生能源引进计划提前,并设定了新的脱碳目标,以此为缓解气候变化做出贡献。

通过加快本公司的相关工作,我们将为使用本公司产品的客户乃至全社会的环境负荷降低做出贡献,致力于实现可持续社会。

 

1.将RE100的实现时间从2050年度提前至2035年度

首先,我们将RE100——即将事业活动中使用的电力100%转变为可再生能源——的实现时间目标提前15年,从以往的2050年度提前至2035年度。

我们此前已加强了相关工作,例如在本公司用地内设置太阳能发电设备、通过物理及虚拟PPA协议采购具有额外性的稳定可再生能源等。其结果是,2023年度集团整体的可再生能源引进比率达到36.5%,提前超额达成了中期方针2024中提出的2024年度该比率达25%的目标。今后,我们将进一步加快可再生能源采购的相关工作,同时探讨新的手段,争取在2035年度实现可再生能源达100%。

2.为实现GHG净零排放设定新目标

如上所述,我们加快了达成RE100的相关工作,与此同时,我们也大力推动削减燃料和燃气消耗产生的GHG排放量,争取在2040年度实现Scope1+2的GHG净零排放(碳中和),并在2050年度实现包括Scope3在内的全供应链的碳中和*1

Scope
継続目標
新規目標
Scope1+2
(因本公司使用能源而产生排放的领域,例如工厂制造产品、事业所使用电力等)
 以SBT1.5℃为目标,预计到2030年度比基准年2019年度减少46% 2040年度实现碳中和
Scope3
(除Scope1+2以外的间接排放领域,例如采购原料、运输和废弃产品等)
以SBT WB2℃*2为目标,预计到2030年度比基准年2019年度减少27.5%
2050年度实现碳中和

村田于2021年度得到SBTi*3认证,提出了2030年度之前实现Scope1+2的GHG排放量减少46%的目标(1.5℃目标),以及Scope3减排27.5%的目标(WB2℃目标),并一直在推动减排工作。

在Scope1的减排方面,我们每年制定并实施约500项节能新措施,以抑制因事业扩张而增长的能源消耗,其效果相当于削减4到5万吨的二氧化碳。今后我们将进一步推动节能和燃料调整,减少生产过程中排放到大气中的GHG气体,对于无法消除的GHG,我们将利用碳信用额进行碳抵消,以此达成目标。

在Scope3方面,我们于2023年度向超过200家供应商说明了本公司追求的姿态,并请求对方予以理解和合作。

我们对部分供应商开展了访问和意见征询会,开始着手数据的精细化。此外,本公司还实施了模式转变和提高装载效率的措施,致力于减少物流造成的排放量。
在以供应商为首的各位利益相关者的协助下,我们将继续细化数据,同时加快减排工作。

村田集团将“加强气候变化对策”设定为重要课题,致力于实现脱碳社会,从而为解决全球的社会课题做出贡献。为实现2050年度的新目标,我们将通过进一步减少环境负担,争取实现经济价值和社会价值的良性循环。

 

*1 通过自行努力实现比基准年减少90%后,剩余排放量将利用国际公认的碳信用额来抵消
*2 巴黎协议(将全球气温较工业革命前的升幅控制在远低于2℃(Well Below 2℃:WB2℃)的水平,或低于1.5℃的水平)所要求的水平
*3 Science Based Target initiative 基于科学依据的目标及其认证组织
 

 

关联网站:

 

关联网站再生能源的发布稿:


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,开发特色产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接

详情请单击此处链接

按类别和发布年份查看

按类别


按发布年份