2024/11/26
株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨
株式会社村田制作所(总部:京都府长冈京市,社长:中岛 规巨,以下简称“本公司”)和户田建设株式会社(总部:东京都中央区,社长:大谷 清介,以下简称“户田建设”)在本公司的生产子公司株式会社福井村田制作所(地址:福井县越前市,社长:野村 慎治,以下简称“福井村田制作所”)的陶瓷电容器研究开发中心建筑工程中,将用于正式设置的太阳能电池板用于临时现场事务所,并在建筑物竣工时再将其移动并正式设置后使用,这是在日本进行的初次尝试,已取得“ZEB”
※1认证。本公司致力于减少建设过程中的Scope 3温室气体排放,户田建设致力于实施采用ZEB设计技术的环保型施工,两家公司均已开始实施相应的举措。
※1 ZEB(净零能耗建筑)指的是以下述内容为目标的建筑物:在实现舒适的室内环境的同时,通过高隔热化和设备有效化节约能源,并通过太阳能电池板创造能源,将建筑物的每年一次能耗的收支减至零。根据能源削减率分为4个等级,最高等级“ZEB”要求削减100%以上。

照片1 “ZEB”临时事务所・ 照片2 临时事务所用的太阳能发电所
国际社会迫切需要加快应对气候变化,因此,今后需要进一步加快温室气体减排举措,并针对与企业活动相关的其他公司的排放即Scope 3采取措施。在本公司的温室气体排放中,Scope 3占78%,其中与本公司生产资料的建设和制造相关的排放Scope 3类别2占12.6%,因此与建设施工方合作进行减少温室气体排放举措非常重要。

图1 2023年度 本公司的温室气体排放量
在福井县越前武生车站前建设本公司的新研发据点“陶瓷电容器研究开发中心”时,本公司与户田建设制定了“ZEB”临时现场事务所计划(以下简称“本计划”)。
在本计划中,将预定安装于建筑物的太阳能电池板活用于临时现场事务所,太阳能电池板在建设期间提供了临时现场事务所用电量的49%。
此外,我们通过对临时现场事务所的屋顶、墙壁和一楼地板添加隔热材料和在窗户上张贴隔热膜改善外墙保温性能、根据办公室的运用预期计划安装容量合适的高效空调机以及配置LED照明,节约了54%的能源。在本计划中,通过在各个位置配置本公司的IoT传感器并且通过每天24小时监控温度和空调机的电力用量对ZEB的效果进行验证。此外,通过应用该技术为临时现场事务所的热环境制作热地图并对空调进行精细设定,可以在保持舒适性的同时推进节约能源。
将这些太阳能电池板的发电量和节能量相加,通过电力换算※2预计每年可减少约22.9吨CO2排放量,即净减少103%的CO2。此外,临时使用完毕的太阳能电池板不会被废弃,而是继续用于正式设置,因此可以有效利用有限的资源。
此外,我们将通过使用可再生能源电力作为施工用电直至正式供电,力争进一步减少碳排放,预计通过这项活动可以减少建设期间因用于工事的电力而产生的CO2。
另外,目前正在建设中的“陶瓷电容器研究开发中心”将引进多种节能和可再生能源技术,包括使用隔热性能好的外墙和窗框、与设备和人类活动联动的空调控制、照明控制以及太阳能发电设备等,开业后也将力争达到ZEB Oriented※3。除了环保之外,我们还计划整修向当地居民开放的绿地,开放后,在发生灾难或有人无法回家时接收相关人员,力争作为一家扎根于当地社会的据点为当地社会做贡献。
※2 按照CO2排放系数 0.499kg-CO2/kWh(北陆电力2022年度调整后实绩值)进行换算
※3 ZEB Oriented:总楼面面积10,000㎡以上的大规模事务所、学校、工厂等必须遵守日本国家规定基准值节省40%以上的能源。

图2 满足和不满足ZEB规格时的CO2排放量比较
本公司已将“强化气候变化对策”设定为重要课题并正在推进相关举措。2024年9月已将2050年在整个供应链中实现碳中和设定为新目标。
今后,本公司将继续加速实施气候变化对策,致力于实现可持续发展的社会。
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,开发特色产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
详情请单击此处链接