2025/4/21
株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨
跨行业的以下9家公司:麒麟控股株式会社(总经理COO南方健志,以下简称“麒麟”)、JEPLAN, INC.(董事长,执行董事总经理 高尾正树,以下简称“JEPLAN”)、TDK股份有限公司(董事长,社长执行董事CEO 斋藤升,以下简称“TDK”)、株式会社村田制作所 (代表董事社长 中岛规巨,以下简称“村田制作所”)、花王株式会社 (董事长 社长执行役员 长谷部佳宏,以下简称为“花王”)、株式会社FANCL (总经理 三桥英记,以下简称“FANCL”)、麒麟饮料株式会社(董事长兼总经理 井上一弘,以下简称“麒麟饮料”)、 PET REFINE TECHNOLOGY CO., LTD.(董事长执行董事总经理 伊贺大悟,以下简称“PET REFINE TECHNOLOGY”)、朝日饮料株式会社(董事长兼总经理 米女太一,以下简称“朝日饮料”),将共同致力开展相关举措,通过以饮料用塑料瓶以及非食品用途PET
※1为原料的化学循环再利用(以下简称“CR”)
※2,,将其再生为各种塑料瓶,此外,以非食品用途PET为原料,再生成为饮料用塑料瓶,在日本国内尚属首次
※3。
※1 聚对苯二甲酸乙二醇酯的缩写
※2一种再循环方法,分解至分子级别后,通过去除色素和金属等杂质,再生为与石油来源同等品质的再生PET树脂
※3 据JEPLAN调查
本举措旨在通过将饮料用塑料瓶的CR原料的一部分拓展至非食品用途PET领域,从而解决当前塑料资源循环中的回收难题。

在这项合作中,除平时已使用过的饮料瓶之外,原本用于非食品用途的工业用薄膜、化妆品瓶,以及自动售货机用商品样品,也将可用作CR原料。工业用PET薄膜方面,TDK与村田制作所将提供在制造电子元件时产生的工业PET薄膜边角料作为回收原料。化妆品瓶方面,由花王和FANCL负责在门店回收并供应使用过的旧化妆品瓶。而自动售货机用的商品样品,则由麒麟饮料提供更换商品时的废弃品。之后再由PET REFINE TECHNOLOGY负责实施CR,产出的CR树脂将供应给各家合作企业。采用该材料的各公司先对CR再生PET树脂进行质量评估,并在此基础上探讨如何将其用于饮料用塑料瓶和化妆品瓶的生产。计划采用CR树脂的各公司的进展情况如下:麒麟饮料已从4月开始在部分饮料用塑料瓶中采用该原料,花王则将从5月开始在部分化妆品瓶中采用该原料,并着手生产。此外,朝日饮料也计划在10月后采用该原料,而FANCL也将采用该原料列入议事日程。
以往各家饮料公司也都在致力于通过PET树脂CR进行水平循环再利用。本次将基于JEPLAN所拥有的独创PET树脂CR技术,结合麒麟包装创新研究所(所长松田明彦)在食品容器PET树脂回收安全性评估方面的经验,经过各公司安全性评估后达成合作。今后,各公司也将继续通力合作,以进一步推动有效利用废塑料和减少GHG排放量目标的达成。
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,开发特色产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
详情请单击此处链接