2025/9/29
株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨
株式会社村田制作所(以下称为“本公司”)在RE100
※1举办的“RE100 Leadership Awards 2025”评选中荣获“RE100 enterprising leader”奖。
※1 RE100:国际NGO“气候组织(The Climate Group)”与CDP合作运营的一项国际倡议,旨在推动全球具有影响力的企业实现100%可再生能源的目标。

RE100 Leadership Awards是一个设立于2020年的表彰制度,旨在表彰企业在应对气候变化方面的领导能力,以及为加快向100%可再生能源转型所做的努力。
本公司荣获的“RE100 enterprising leader”奖,专门授予那些以特定地区为主要据点,并在实现RE100目标方面做出突出贡献的企业。
在获奖之际,本公司的以下举措获得了高度评价:提前了RE100目标达成时间,在采购手段上进行了创新,以及在日本可再生能源市场的积极开拓等。本公司通过多元化的采购方式,并采取蓄电池和厂区内太阳能发电设备相结合的高效方式,实现了可再生能源使用比例的增加。另外,日本常被认为是一个对RE100成员企业而言引入可再生能源尤为困难的市场,因此我们开展了参与日本政策建言的活动。
本公司于2020年加入RE100,并于2024年将原定目标达成年份从2050年度提前至2035年度,提前了15年。除了本公司各据点引入太阳能发电设备外,我们还将自己制造的蓄电池与可再生能源控制解决方案“efinnos”相结合,实现了高效的可再生能源利用。此外,我们还扩大了可再生能源电力合同和购电协议(PPA),稳步增加可再生能源的使用比例。目前已在日本国内4个据点和海外2个据点实现了100%使用可再生能源供电。除太阳能之外,我们还考虑采购风力和地热等多种电源,以实现采购方式的多元化、分散风险和控制成本。
除了这些措施外,本公司还通过建立内部碳定价制度,推动公司内部可再生能源应用扩展。同时通过JCLP※2开展政策建议活动,积极推动日本政府加强气候变化的应对措施。
※2 JCLP:日本于2009年成立的独特企业联盟,其成立基于以下认识:为实现可持续的脱碳社会,产业界应具备健全的危机意识,并开始采取积极的行动。该集团作为 RE100的官方地区合作伙伴,为日本企业参与RE100和开展相关活动提供支援。
本公司今后将继续推进扩大可再生能源应用的相关举措,以实现脱碳社会为目标而努力。
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,开发特色产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
详情请单击此处链接