• 公司

收购拥有“Digital ET技术”的Eta Wireless公司
~降低RF电路功耗,为5G终端等的长时间工作做贡献~

2021/9/3

株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨

NewsArticleTitle
株式会社村田制作所(总公司:京都府长冈京市,代表取缔役社长:中岛规巨,以下简称“村田制作所”)完成了对Eta Wireless, Inc.公司(总公司:美国马萨诸塞州,CEO/Founder:Mattias Astrom,以下简称“Eta Wireless”)的收购,特此通知。Eta Wireless拥有削减功耗的“Digital ET技术” ※1,该技术用于与终端收发信号功能相关的RF电路。

※1 最优化RF电路的电压并削减功耗的特有电力控制技术

近年来,随着移动终端的IC的高性能化和多功能化发展,终端机性能也在不断提高,削减终端机的功耗越显重要。在各电子元器件的开发当中,以往为削减功耗而进行的硬件精细制作及模拟手法也遇到了新的问题,即针对5G以及下一代的6G等宽带信号,其改善效果有限。为了实现进一步的节能性能,使用可以让RF电路高效工作的数字电力控制技术的信号处理变得不可或缺。

Eta Wireless公司通过特有的Power management IC(以下简称“PMIC“)※2和DPD算法※3实现了Digital ET技术,以此技术最优化RF电路内的电压,削减功耗。专门设计的PMIC将RF电路所需的电压数字化并最优化,除了能够应对5G等宽带信号,还能为抑制过剩功耗做贡献。另外,DPD算法通过特有的算法设计,降低RF电路内产生的失真和噪音,可进一步削减功耗。
通过此次收购,村田制作所将结合RF电路里电子元器件设计技术和Eta Wireless所拥有的Digital ET技术,发挥协同效应,力争提供更优质的RF产品。

※2为RF电路生成输入电压的电路
※3 Digital Pre Distortion算法。生成消除RF电路中产生的失真和噪音的信号


村田制作所代表取缔役社长中岛规巨如下说。
“随着通信和电子元器件的进步,世界上的移动终端变得更加高性能及高功能。在有限的电池容量中,为了延长各个终端的工作时间,不能仅靠电池的大容量化,还需要将各个电子元器件变得更加节能化。很高兴可以结合Eta Wireless公司和村田制作所的技术,为顾客提供更加优质的产品。”

Eta Wireless公司 CEO/Founder——Mattias Astrom如下说。
“成为村田制作所集团中的一员并能挑战解决5G通信中的功耗和发热问题,我心里充满了期待。几年前,我们认为在RF前端领域中发挥全球性领军作用的村田制作所是最优秀的合作伙伴,所以开始了业务合作,合作进行得非常顺利。今后我们成为一个团队,将能在RF前端市场带来更大的影响。很高兴可以充分挖掘5G性能,为延长次世代移动终端的电池寿命做贡献。”

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接

关于Eta Wireless公司

Eta Wireless公司以麻省理工学院的2名教授的划时代研究为基础,致力于解决移动通信领域中重要的功耗问题。现在的智能手机、可穿戴设备、IoT设备的能源效率非常差,大部分电力都因发热而被浪费。通过Digital ET这一划时代的技术,将能大幅度削减所有的移动通信设备的功耗,大幅延长电池寿命。与传统的模拟技术不同,Digital ET技术支持包含毫米波带在内的5G、Wi-Fi之类新型千兆比特通信的规格。