2022/3/29
株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨
株式会社村田制作所(以下简称“村田制作所”) 已于美国时间2022年3月28日完成对RF(射频)滤波器设计相关的领先企业Resonant Inc.(以下简称“Resonant公司”)的收购,特此通知。
村田制作所一直以来将“Innovator in Electronics(电子行业创新者)”所蕴含的“希望成为引领电子产业革新的存在”这一想法付诸于实践,通过构建与客户的牢固信赖关系,确立了“村田电容器”、“村田通信”等全球品牌。其结果是在多个电子元器件方面确保了较高的市场份额,在用于通信的SAW(表面波)滤波器方面也获得了50%的全球市场份额。
通信市场是村田制作所事业中的基础领域之一。为了进一步实现通信速度的提升、多终端连接和低延迟,通信市场的通信标准不断稳步升级,目前5G和下一代Wi-Fi标准已经开始普及。要使用符合该类标准的高速通信,则需要通信终端正确接收高频带上的信号,因此,宽频带、高性能的高频滤波器的需求正在不断增加。该类高频滤波器可以消除引起噪音的周边频率中不需要的信号,仅让需要的信号通过且损耗很小。
在今后日益扩大的高频带领域中,Resonant公司独有的“XBAR技术
※”以较高的水平实现了衰减性好、损耗小、具备陡峭性等特性,因而进一步抑制了以往技术中不得不接收的噪音信号。该技术是实现5G等高速畅通的无线通信的一项极其重要的技术。
※ 有效利用压电单晶薄膜的滤波器技术,可应对高频大功率。
我们相信,通过本次收购,村田制作所能够将以往通过SAW滤波器和I.H.P.SAW滤波器等电子元器件积累的滤波器技术、生产工艺技术和产品制造能力与Resonant公司持有的XBAR技术相融合,为客户提供更优秀的高频滤波器,进一步巩固村田在通信市场中的领导地位。
村田制作所 代表董事社长 中岛规巨指出:
“随着高频带的使用日益增加,和以往使用的频带一样,预计今后将会有大量的频带邻接起来。要享受高速通信标准的便利性,就必须拥有在任何通信环境下都能满足要求规格的可靠性高、精度稳定的电子元器件。我非常高兴能将Resonant公司的技术与村田集团拥有的技术相组合,为客户提供更加优秀的产品。”
关于本次收购的详情,请参照以下适时披露的信息。
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,开发特色产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
详情请单击此处链接