共通技术
测量技术
(EMC评估技术)
Measurement Technology (EMC Evaluation Technology) icon

Measurement Technology (EMC Evaluation Technology) icon

概要

  • 通常,EMC(电磁兼容性)评估技术旨在检测电子设备发出的电磁噪声对周边设备的影响,以及外部电磁环境引发设备故障的风险。符合各国制定的EMC标准,是电子产品进入市场的基本要求。
  • 村田的EMC评估技术不仅限于合规性测试。我们针对每款产品的特性及使用环境,实施大幅优化的评估与分析。通过解决电磁噪声问题,不仅提升产品可靠性,更增强客户满意度与市场竞争力。
  • 村田EMC评估技术的核心优势在于:既拥有符合国际EMC标准的前沿EMC标准的前沿测试环境支撑基础技术,又具备运用这些环境实施准确评估的应用技术。通过持续提升并完善内部高水平的EMC评估技术,我们赢得了客户与合作伙伴的信赖。这使我们在竞争激烈的电子元件行业中实现了可持续增长。
  • 村田的EMC评估技术一直顺应市场变化与需求演进,通过升级设备与优化评估方法实现技术进化。该技术灵活适应不断变化的市场环境,助力打造高安全性产品,并改良社会整体的电磁环境。

村田的测量技术(EMC评估技术)

技术解析

村田的EMC评估技术超越了单纯的合规性测试,能够根据产品需求进行灵活、多维度的评估。这种方法使其成为提升产品可靠性、提高客户满意度和增强市场竞争力的关键基础能力。

该技术整合了多种专业手段:通过测量电子设备产生的电磁噪声来理解其影响;
利用高带宽示波器和频谱分析仪分析电磁噪声波形及频谱成分;
借助近场电磁测量和传导电磁噪声测量识别电磁噪声源及传播路径;
并运用电磁噪声模式分离与仿真技术追溯根本原因。

通过结合产品结构与应用场景实施这些方法,村田能规避标准合规测试常遗漏的风险隐患。由此可制定切实对策,例如优化电路板布局与元件选型。评估工程师自设计初期便与开发团队紧密协作,提供以EMC为核心的优化建议,助力打造高可靠性产品。

EMC评估技术
EMC评估技术

技术优势

村田在EMC评估技术领域的优势,在于能够将支撑国际EMC标准测试环境的基础技术,与利用这些环境规划并实施准确评估的应用技术相结合。

在基础层面,我们的运营全然符合ISO/IEC 17025——测试和校准实验室能力国际标准。横滨基地配备经权威第三方机构认证的电波暗室与屏蔽室,确保特优级EMC测试能力。

应用层面,凭借业界居先的抗噪元件技术优势,村田能针对产品结构与开发阶段定制评估项目及方法。我们灵活响应客户规格与特殊需求,通过专业评估实施多样化举措,例如识别电磁噪声源及传播路径。

凭借如此高水准的测试环境,我们能够快速精准地评估多类产品。这些评估所得的洞察又反过来推动测试设施的优化升级,助力我们识别并拓展EMC评估的适用范围。

通过持续构建与精进前沿的EMC评估技术,村田赢得了客户与合作伙伴的信赖,巩固了市场地位。这项核心能力正是我们在竞争激烈的电子元件行业实现可持续增长的关键驱动力。

辐射发射(10米法)
辐射发射(10米法)
辐射发射与抗扰度(3米法)
辐射发射与抗扰度(3米法)
汽车部件发射
汽车部件发射

电波暗室及主要测试项目

传导发射
传导发射
静电放电
静电放电

屏蔽室及主要测试项目

技术的发展

村田的EMC评估技术通过增强测试环境和优化评估方法,持续适应市场变化而不断进步。

在通信市场中,我们的评估能力随着移动通信系统的代际演进而不断进化。移动设备面临着因内部电磁噪声导致抑制接收灵敏度的挑战。自第四代(4G)移动通信问世以来,MIMO(多输入多输出)技术的大范围应用使传统有线连接评估难以实施。为此,我们引入了模拟实际传播条件的无线(OTA)测试环境。针对第五代(5G)系统,我们还部署了兼容毫米波频段的评估设备。

在医疗设备市场,我们提升了弱信号与高频段的测量精度,以满足高精度电子设备日益增长的需求。同时开展模拟真实医疗环境的评估,构建了能更准确验证产品安全可靠性的体系。

汽车市场中,车辆电气化进程加速与自动驾驶技术进步,导致电子设备数量与复杂度双双攀升。初期我们建立了专用于车载设备测试的电波暗室和屏蔽室。然而,孤立评估设备在识别安装于车辆后的电磁噪声问题方面存在局限性。为克服这一问题,我们引入了可进行行驶和充电状态EMC评估的全车电波暗室。这使得能够进行综合评估,再现整车运行状态,而不仅限于单个部件。

展望未来,EMC验证将更深度融合前沿虚拟环境技术,例如大规模电磁场仿真与硬件在环仿真(HILS)。村田制作所将继续运用这些技术,同时依托实际设备提供准确评估结果。通过这种方法,我们致力于推动高安全性产品的开发,并改进社会整体电磁环境。

车辆用电波暗室
车辆用电波暗室

有关相关的村田技术,请参见此处。

测量技术的实用案例 ~产品介绍~

村田的技术