共通技术 仿真技术

Simulation Technology icon
Simulation Technology icon

概要

  • 通常而言,仿真技术是一种在计算机上虚拟再现实际现象或过程的技术。该技术有助于优化设计、制造和运营,并支持问题解决。
  • 村田的仿真技术通过数值分析,在电子元件的开发、制造及服务提供过程中解析复杂物理现象。该技术通过优化设计、耐久性评估及制造工艺改进,有效提升开发效率与产品可靠性。
  • 其优势在于自主研发的CAE(计算机辅助工程)软件“Femtet※”。通过让现场工程师参与改进流程,该软件能够针对实际课题实现高精度且迅速的分析。
  • 自1982年启动内部软件开发以来,该系统持续演进。分析范围已扩展至磁场、热现象及流体动力学等多元领域,将直观操作性与人工智能应用相融合。通过结合专业领域知识与较先进的技术,该系统不断追求更进一步的发展。

村田的仿真技术

技术解析

村田的仿真技术将复杂的物理现象建模为数值表示,并在计算机上进行分析,从而加速产品开发。该技术采用有限元法和多物理场分析等多种方法,涵盖从材料微观结构到产品宏观性能的多个方面。

这些能力使设计阶段能够进行形状优化、耐久性评估以及热和振动行为预估,从而降低与原型制作和实验相关的成本和时间。此外,通过模拟制造过程中的成型与加工步骤,该技术有助于减少缺陷并提升生产效率。

该技术应用于材料开发、产品设计及生产工程等领域,直接推动产品性能与可靠性的提升。展望未来,村田将持续整合前沿分析方法与计算技术,并与现场工程师紧密协作,进一步推动仿真技术的发展。

仿真示例
仿真示例

技术优势

村田的仿真技术优势核心在于其自主研发的CAE(计算机辅助工程)软件“Femtet”。村田不仅将仿真作为工具来使用,还具备自主开发相关软件的技术能力。

这种深度实践方法使我们对仿真技术拥有宽广而周全的理解,能够在从产品设计到制造运营的整个流程中实现迅速且高精度的分析。现场工程师与研究人员直接参与“Femtet”的优化工作。他们提供的实践洞见使我们能够针对性地增强功能、提升性能以应对特定挑战,进而加速分析能力的进步。

以自主研发的CAE软件为基础,村田在工程实践中融合广泛的现场知识与经验,实现了高精度的仿真技术。

Femtet的分析能力
Femtet的分析能力

技术的发展

村田的仿真技术与公司自主研发的计算机辅助工程(CAE)软件“Femtet”同步发展,通过整合现场专业知识和较先进的分析技术不断进步。

“Femtet”的起源可追溯到1982年,当时我们开发了一个内部程序来分析手表振荡器中的振动与频率之间的关系。以面向压电产品的分析及面向基站滤波器的电磁波分析开发为起点,分析领域随后迅速扩展至磁场、传热、应力、流体动力学及声学等领域。持续追求直观操作性,显著提升了工程师的使用体验与工作效率。近年来,我们在融合人工智能等较先进技术的同时,推动了更加高级且覆盖范围更广的制造仿真。这些能力正助力创造新的制造技术。

仿真技术的演进
仿真技术的演进

仿真技术的实用案例 ~产品介绍~

村田的技术