着眼于氢能社会的挑战――村田制作所在野洲事业所启动氢能实证实验

村田制作所(以下简称“村田”)已在该集团很大的研究开发(R&D)据点――野洲事业所(滋贺县)的场地内开始实施生产氢能并将其用于事业所空调的环保型能源循环举措。用于制氢的水电解装置采用太阳能发电驱动,系统整体的控制使用本公司的绿能智慧管理平台“efinnos”。关于这项着眼于未来的举措,我们对负责人就其目标和愿望等进行了采访。

另外,关于此事的新闻稿,请参阅“野洲事业所启动氢能应用实证~结合自主研发的绿能智慧管理平台“efinnos”、验证理想的运行方案~”。

1. 本公司自产氢能,持续追求可持续发展

“为了迎接氢能全面应用时代的到来,在自己的据点生产氢能,并通过对其进行控制来积累成本和维护方面的技能非常重要。”技术与事业开发本部的向井先生就推进此次举措的目标之一进行了上述说明。
村田此次在其很大的研究开发据点――野洲事业所启动了实证实验,该实证实验生产氢能,生产的氢能用于为锅炉供能,并用于事业所内建筑物的空调等。

值得关注的一点是:在本公司内设置用于生产氢能的水电解装置,而驱动该水电解装置的电力是由太阳能发电产生的。通过使用可再生能源,生产出在生产过程中也不会排放温室气体(GHG)的“绿色氢能”。

通过利用太阳能发电,生产出在生产过程中也不会排放GHG的“绿色氢能”,并对其进行有效利用

将这种“绿色氢能”储存在氢气罐中,为氢能锅炉提供动力,并用于建筑物的空调。剩余的氢能预计用于研究开发设施。通过采用这种体制,村田制作所成功建立了一套能够在从氢能生产到消费的全部过程中不排放GHG的机制。

设置在野洲事业所的水电解装置

2. 野洲事业所致力于氢能利用的原因:作为勇于开拓的设施部门

“负责事业所基础设施等的设施部门通常会采取谨慎的态度。然而,野洲事业所希望成为一家‘勇于开拓的设施部门’,致力于采用多种技术,并在村田全公司推广这些成果。”野洲事业所管理部门的神野先生就在野洲事业所推进此次举措的原因进行了上述说明。

村田制作所此前也一直在推进利用太阳能发电等方法减少事业所内发电产生的GHG。然而,为了实现目标为在业务活动中全盘使用可再生能源的国际倡议“RE100”,除了这些现有技术之外,还需要探索新技术。在此背景下,野洲事业所展现出的热情成了推动此次举措的原动力。

3. 利用绿能智慧管理平台efinnos,以本公司作为展示进行社会应用

为了有效推进氢能利用的举措,引入村田本公司的绿能智慧管理平台“efinnos”不可或缺。该解决方案作为对太阳能发电和蓄电池进行优化控制的能源管理系统提供。

在此次野洲事业所的氢能利用实证实验中,该解决方案被用于依照储氢罐的氢能储存量来控制氢能的产量等用途。神野先生表示:“制氢的水电解装置是从其他公司采购的,但将其引入到本公司的系统中以实现理想控制这种做法是只有村田才有的。”

在野洲事业所进行的实证实验示意图
※本视频不包含音频。

今后,我们计划在通过efinnos对太阳能发电的发电状态、电网电价以及事业所的氢能需求进行考虑的基础上进行分析,从而实现对更优化的氢能管理有帮助的功能。

村田正在推进本公司工厂的“展示”举措,将村田本公司商品引入村田工厂,旨在通过让客户亲眼观看、亲手触摸和亲身体验来创造商机。迄今为止,efinnos已被引入金津村田制作所(福井县)和HAKUI村田制作所(石川县)等5家工厂,为太阳能发电与蓄电池相结合的可再生能源的引入提供了支持。
向井先生强调:“efinnos实现了根据各地的自然环境和事业所的状况进行理想的电力控制。今后,我们还将把efinnos应用于氢能,积累知识以减少Scope1排放量,为迎接氢能社会的到来做好准备,并与志同道合的合作伙伴共同加速社会应用,实现氢能社会。”

efinnos已被引进HAKUI村田制作所等多个村田据点
太阳能发电的状况等一目了然

4. 提前实现RE100,持续向目标挑战

2024年,村田制作所宣布,将此前设定的RE100目标(即在业务活动中全盘使用可再生能源)提前15年,即从加盟当初的2050年度提前至2035年度。

已将实现可再生能源引进比率达到全盘化的目标日期提前

此外,村田制作所还将力争在2040年度实现本公司GHG净零排放,并在2050年度实现包括供应链在内的GHG净零排放设定为新的碳中和目标,并提出了强化气候变化对策。

此次在野洲事业所实施的氢能实证实验举措的目的也是力争实现可持续发展的社会。尽管氢能利用的举措仍处于起步阶段,但向井先生表示:“我们希望在氢能应用得到大范围普及时能证明‘村田的技术在氢能领域同样有效’,因此我们提前开展实证实验。今后,我们将继续为实现脱碳社会而进行挑战。”

为了为解决全球社会问题做贡献,村田集团已将“实现脱碳社会”设定为重要课题。我们致力于通过减少环境负荷,实现社会价值和经济价值的良性循环,我们的环保举措在今后将不断取得进展,敬请期待。

  • #可持续发展
  • #资源循环
  • #RE100
  • #气候变化对策
  • #碳中和
  • #可再生能源

推荐文章

技术文章

介绍电子方面的新技术、举措事例和商业趋势。