Language
目录
村田的可持续发展举措植根于资源循环理念――在最大限度延长有限资源使用寿命的同时,将废弃物降至非常低。这一原则贯穿于我们运营的每个环节,从产品设计到采购、物流乃至产品生命周期终结管理。 1994年,村田宣布“不生产浪费资源和能源的产品”。到2003年,我们在日本国内的生产基地已实现零排放(零填埋)。如今,我们持续设定雄心勃勃且可量化的目标,包括提升可持续资源利用率和循环资源回收率,最终目标是在2050年前实现两者均达全盘化。
我们对可持续发展的承诺深深植根于企业理念“社是”之中,该理念强调运用科学方法持续优化运营,并为社会发展贡献力量。 气候变化引发的自然灾害在全球范围内日益频繁,这使得企业环保行动成为我们当务之急的优先事项。 村田将降低环境影响定位为其商业活动中的核心挑战,积极推行有效措施,包括加入RE100倡议、采购可再生能源以及实施碳定价机制。
为持续推进实现RE100目标并推动供应链碳中和进程,我们正扩大创新包装解决方案――窄间距贴带技术的应用范围。 这种可持续包装方案在降低材料消耗的同时,还为客户带来多重附加效益。
窄间距贴片技术(又称半间距贴片)是一种缩小卷带上元件间距的技术。 通过最小化元件间距,我们能在不增加包装体积或重量的前提下,使单卷带容纳的元件数量翻倍。 这项简单而有效的改进意味着在保持产品数量不变的情况下,可减少包装材料用量,从而显著降低废弃物产生并节省存储空间。
通过采用窄间距胶带技术,我们可望获得诸多效益,例如:
通过降低每卷包装材料的使用量,我们显著减少了纸张和塑料的消耗,从而最大限度地降低了产品的环境足迹。
通过将更多组件有效地装载于单卷轴中,运输频率得以减少。这将降低运输需求和仓储要求,从而减少物流相关的二氧化碳排放。
减少包装材料的用量意味着生产过程中消耗的自然资源(包括水)更少,这进一步支持了环境保护工作。
窄间距贴带工艺减少了客户生产线上的设置操作次数。这简化了制造流程,节省人力并提升效率。
随着卷轴容纳更多组件,客户现场所需的存储空间得以减少,从而实现更有效的库存管理。
该举措最显著的成果之一,是能在使用相同包装材料的情况下,将卷轴上的零件数量增加一倍。 这项创新有效将包装重量和废弃物减少逾半,对实现可持续发展目标产生重大影响。 对客户而言,这意味着减少卷轴更换频率、缩短停机时间并降低环境足迹,从而推动生产流程更具可持续性与成本效益。
窄间距贴带技术的实施是团队协作的成果。 我们与客户及合作伙伴紧密协作,确保这项改良包装标准的无缝整合。 虽然转换至窄间距贴带可能需要更新部分生产参数,但我们的团队已做好充分准备,提供实现无缝转型的所需技术支持与信息。 通过深入沟通与强有力的合作关系,我们已成功为多家客户实施了该包装方案。
这一协作过程不仅强化了我们对可持续发展的共同承诺,更深化了双方的合作关系与互信基础。
对于我们的合作伙伴之一而言,管理生产效率已成为日常挑战。 某些产品需要大量线轴,不仅占用宝贵的仓库空间,还拖慢了生产进程。
经与村田商讨后,他们决定将180毫米标准间距线轴更换为330毫米窄间距线轴。 这一改变在生产车间迅速见效。 令人惊喜的是,线轴更换次数显著减少,改进效果获得全员认可。 此次升级不仅使作业更有效流畅,更释放了仓储空间,同时减少了塑料废弃物的产生。 环保税费的降低成为额外收益,实现了效率与可持续性的双赢。
另一家合作伙伴则提出了不同的目标:减少二氧化碳排放。 他们欢迎村田在窄间距贴片等实用创新解决方案上的紧密协作。 凭借这些信息和新型卷带选项,他们已开始朝着零排放未来迈出切实步伐。
如今,众多客户正将窄间距卷轴纳入其可持续发展计划,这有力证明了:在生产线上实施微小改变,足以在迈向绿色未来的征程中产生显著影响。
通过持续与合作伙伴携手协作,并采用窄间距贴带等创新解决方案,我们正朝着实现碳中和目标迈出坚定步伐,全力履行RE100承诺。 我们正携手构建更绿色、更优效的未来供应链。 我们与每位客户并肩协作,将推动可持续社会的实现视为己任,并期待窄间距贴带技术能被更多企业采用。
若贵公司同样致力于在环保责任与生产效率间寻求平衡,诚邀您与我们联系! 改变的第一步,足以带来面目一新的改变。
相关链接
介绍电子方面的新技术、举措事例和商业趋势。