技术的实用案例 ~产品介绍~ 村田的多层陶瓷电容器(MLCC)产品线实现高可靠性与高性能

主要使用的技术: 应用/解决方案设计技术, 无机材料技术, 金属材料技术, 有机材料技术, 阻焊工艺技术, 热处理技术, 电镀技术, 安装技术, 测量技术, 材料分析技术

图片:陶瓷电容器

概要

  • 村田的多层陶瓷电容器是紧凑型高性能无源元件。村田多层陶瓷电容器具备高电容值与出众高频特性,可保障各类电子设备稳定运行。村田提供丰富的产品阵容,为消费电子、汽车系统、工业设备、通信及医疗等多元化应用领域提供优良解决方案。
  • 村田多层陶瓷电容器涵盖广范围的电容值与电压等级,尺寸从微小型到大型一应俱全。这一难以企及的产品选择得益于村田垂直整合的制造体系,以及享誉业界的材料技术、设计专长和工艺工程。
  • 自1970年代问世以来,村田多层陶瓷电容器持续实现表面贴装兼容性、微型化及电容值增大,半个多世纪以来一直推动着电子设备的进化。通过材料与制造工艺的持续革新,村田进一步增强了产品可靠性,持续满足5G和自动驾驶等新兴市场需求。

村田的多层陶瓷电容器

产品描述

村田多层陶瓷电容器采用陶瓷介质层与电极层交替堆叠结构,是紧凑型高性能电容器。兼具高电容值与出众高频特性,作为支撑多类电子设备稳定运行的代表性无源元件,被大范围应用于全球市场。

村田拥有享誉业界的产品阵容和供应能力,服务于消费电子、汽车、工业设备、通信基础设施和医疗等领域的应用。电容值范围从皮法(pF)至数百微法(µF),额定电压覆盖数伏至数千伏(kV)。产品尺寸涵盖0.16毫米 × 0.08毫米的微小型芯片至大型元件。这种大范围覆盖能力确保了从移动终端、可穿戴设备等轻薄设备,到要求高环境耐受性的汽车及工业系统,均能获得稳定供应与高可靠性保障。

村田提供多种针对特定应用设计的系列产品。除面向消费领域的通用产品外,村田还提供符合AEC-Q200标准的高可靠性汽车级多层陶瓷电容器。村田还提供采用高介电常数材料(如X5R、X7R和X6S)的紧凑型高容量产品。针对精密电路,采用NP0和C0G介电材料的产品具有出众的温度稳定性。此外,村田还提供针对高频性能优化的低ESR和低电感类型,以及能够承受数百伏至千伏级电压的高压多层陶瓷电容器。

为了进一步扩展功能,村田还提供特殊结构和集成产品,包括用于高频噪声遏制和电源稳定的三端电容器,以及结合滤波功能和ESD保护功能的器件。针对服务器和FPGA外围应用,村田还提供兼顾迅速瞬态响应与低ESR的高电容型号。

多层陶瓷电容器产品阵容

产品优势

村田多层陶瓷电容器的核心优势在于其具有竞争力的产品阵容,涵盖从微小型到大型尺寸的大范围电容值与电压等级。这一优势得益于村田垂直整合的制造体系以及业界居先的材料技术、设计能力和制造工程。

  • 材料技术:村田通过自主研发的端到端工艺,准确控制介电粉末并优化设计浆料配方。这种材料技术专长是村田持续开发并供应享誉业界高性能、高可靠性多层陶瓷电容器的核心基础。
    通过纳米级粒径控制及成分与烧结条件的优化,村田可灵活调整电容特性、温度行为和耐压性能以满足应用需求。村田还通过将介电粉或金属粉与有机粘合剂、溶剂及分散剂进行优化混合来开发浆料。这种方法增强了可印刷性、层压稳定性和烧结一致性,使形成纤薄且均匀的介电层成为可能。因此,即使在高度微型化的结构中也能保持高可靠性。

    多层陶瓷电容器材料技术能力与生产技术能力(介电层与内部电极减薄技术)
  • 制造技术:村田拥有业界居先的高精度多层制造技术,可稳定形成超薄介电层与精细电极图案,实现微型化与电容增大同步提高。公司构建了完全垂直整合的生产体系,涵盖原料配方、元件设计、生产设备开发、制造、测量及检验的全流程自主化。此架构确保出众的品质稳定性与可靠的供应能力。

    对于村田的小型化大容量的宗旨来说,电介质层的薄层技术是关键所在。要确立陶瓷和内部电极的细微粒子化技术以及高密度且均匀分布的加工技术。
    多层陶瓷电容器材料技术能力与生产技术能力(介电层与内部电极减薄技术)
  • 设计提案能力:村田提供从概念设计到量产及电路级优化的全流程设计支持。依托深厚的技术积累与精良的仿真分析技术,可解决PCB面积缩减、元器件数量精简、PDN仿真、EMC噪声遏制、浪涌电压防护及声学噪声控制等多元化挑战。支持服务涵盖数据样品提供、原型制作、贴装支持及售后保障,持续保持行业领先的方案提案能力。

    利用种类丰富的设备和前沿的分析技术,提供全面的设计支持。
    多层陶瓷电容器设计方案能力
    为了给客户创建价值做出贡献,我们将继续努力,无时不刻在网络上提供所需的信息和服务
    多层陶瓷电容器设计方案能力
  • 全球化布局:村田在全球设有生产基地与研发中心,可迅速响应各地市场规范与法规标准。产品线实时反映市场趋势,全球标准化评估设施可实现迅速噪声测量与改进方案。村田提供周全支持,包括针对不同应用场景的优化电容器选型方案。

    多层陶瓷电容器全球产能

产品演进

数十年来,村田的多层陶瓷电容器产品持续推动技术革新,现已成为全球产品阵容非常丰富的品牌之一。

1970年代初,村田推出实现小型化与高容量的多层陶瓷电容器,并针对手机和个人电脑等消费电子设备优化产品线。当时的产品以高层数结构和稳定的电容特性为特点,为电子设备的小型化与高功能化作出了重要贡献。

1990年代,村田致力于开发适用于汽车和工业设备的高温高可靠性多层陶瓷电容器。其中具有代表性的产品是采用耐热高介电材料的GCM系列,满足了发动机控制单元(ECU)和车载传感器等严苛环境下对高可靠性的需求。

进入2000年代,村田进一步推进无铅化、薄型化和多层化技术的发展。产品在保持纤薄结构的同时实现高电容值和低ESR,并广泛应用于智能手机和平板电脑等设备的高频电路。同时,公司也加强了面向通信基础设施设备的低损耗产品供应。

近年来,村田持续推进面向物联网设备、电动汽车及可再生能源系统的高耐压、高可靠性且兼顾降低环境负荷的多层陶瓷电容器研发,其产品在电动汽车电力电子领域和新一代能源设备中的应用不断扩大。

同时,村田还开发了高频特性显著提升的多层陶瓷电容器,用于人工智能和5G相关设备。通过这些创新,村田的多层陶瓷电容器持续为下一代社会基础设施提供支持。

通过不断推进小型化、高容量化、高可靠性以及高频性能的发展,村田的多层陶瓷电容器持续满足不断变化的市场需求,并为产业发展和生活质量的提升作出贡献。未来,村田也将加速环境友好型技术与新材料开发,进一步提升产品性能并扩展产品阵容。

产品系统树:陶瓷电容器

查看大图在新窗口中打

产品应用

凭借体积小巧、性能出众、可靠性高的特性,村田多层陶瓷电容器大量应用于多类电子设备。在消费电子领域,其用于智能手机、平板电脑及笔记本电脑实现电源稳定与噪声遏制;在汽车应用中,支撑着ADAS、电动动力总成及车载娱乐系统等关键系统。在工业设备领域,产品应用于工厂自动化系统、工业电源及通信基础设施。在医疗设备领域,村田多层陶瓷电容器同样发挥着保障设备稳定持续运行的关键作用。

陶瓷电容器的产品应用示例

文中图片来源: 村田电容器的优势在新窗口中打

有关产品规格等,请查看产品信息网站。

其他实用案例 ~产品介绍~

村田的技术