环保与村田

可持续资源的利用

全球范围内的人口增加使资源枯竭、废弃物量增加等社会问题日趋严重。村田为了通过在本公司的事业活动中实现资源的可持续利用,从而解决这些社会课题、助力文化发展,将“可持续资源的利用”设定为重点课题。

在促进“利用可持续资源”方面,村田面向2050年度,就采购物的“可持续资源利用率”和排放物的“循环资源化率”设定了以下目标并推进了举措。

目标

通过村田的事业活动实现资源可持续利用,同时通过与合作方的共创为文化发展做贡献。

2024年度目标
  • 可持续资源利用率:较2021年度实绩改善1%
  • 循环资源化率:较2021年度实绩改善5%
2030年度目标
  • 可持续资源利用率 : 25%
  • 循环资源化率 : 50%
2050年度目标
  • 可持续资源利用率 : 100%
  • 循环资源化率 : 100%
2022年度实绩
现状课题与措施
  • 继续努力掌握供应商的可持续的资源利用比率。
  • 继续努力掌握各事业部的循环资源转化率。
  • 为实现中长期目标,继续实施各事业部与事业所的先例。
认识到的风险和机会
  • 可利用的水资源及矿物质资源的减少对事业的影响
  • 废塑料规定等原因引起的循环经济的扩大
  • 可持续采购的势头增强

资源循环利用的举措

村田旨在将产品所用的所有部件材料置换成“可持续资源”,开展使用枯竭风险较低的资源、避免使用客户禁止或不鼓励使用的资源、使用回收资源等促进使用可在将来持续利用的资源的事业活动。

此外,为实现在2050年仍能保持与世界和谐共生为前提来处理排放这一目标,将生产过程的全部排放物作为自身或其他公司的资源进行回收再利用,以实现“资源循环利用”的策略。

作为资源循环利用的举措,村田在电子元件行业中率先成功建立起用于多层陶瓷电容器(MLCC)制造工序的PET薄膜水平回收系统。

Link: 村田开启多层陶瓷电容器PET薄膜材料的循环再利用

村田为实现可再生资源的利用而采取的举措示意图

废弃物管理

村田一直以来以“遵守合规”与“零排放”为基本方针,努力杜绝填埋,并采取了材料回收和热回收等措施。今后,我们将进一步采取措施应对资源枯竭和废弃物增加等问题。

Link: 第三方保证在新视窗中开启

废弃物总排放量与单位销售额排放量的推移图
废弃物排放量(按类别)走势
废弃物排放量(按处理方式)走势
  • ※1

    危险废弃物:指的是各国法律所定义的废弃物。在日本是指特别管理工业废弃物。

  • ※2

    日本从2003年开始保持零埋填量。但是不包括为进行妥善处理而必须填埋的废弃物。

防灾对策

对于生产活动所产生的废弃物,我们委托废弃物处理业者进行循环利用处理。万一发生自然灾害,受托业者受灾,我们将无法处理废弃物而不得不停止生产活动。为避免此种风险,村田确保多种处理途径,以免影响生产活动。

水资源管理

村田正在推动业务活动中所使用的水资源的有效利用。同时针对给企业活动带来影响的水风险采取应对措施。

Link: 第三方保证在新窗口中打开

水风险应对

我们认识到水资源作为可持续利用资源的一环,应推进可与地区共创的水资源利用措施。首先应启动各业务推进地区(流域)的“风险对策”讨论,而非设定村田集团的统一“目标”。

利用WRI Aqueduct※3、Water Risk Filter※4等全球认可的工具,着手进行水资源风险评估。在整体筛选中,取得了几乎每个事业所的水资源风险均处于低~中度的结果。

此外,为了设定CBWT※5,首先对占集团总体用水量70%的11所重点事业所,根据其网点周边流域的人口动态等进行了水资源供需平衡评估,此外还进行了是否对考虑生物多样性的KBA(Key Biodiversity Area)产生影响的评估。
根据评估结果,认为4网点需要采取对策,3网点在2023年度实施追加调查,4网点不存在风险。

此外,在新取得工厂用地时,我们也会确认水资源的可用性和排水限制等风险。

  • ※3

    世界资源研究所(WRI)所开发的水风险评估工具

  • ※4

    国际环境NGO世界自然基金会(WWF)开发并运营的水资源风险分析工具

  • ※5

    Context-based Water Target(CBWT)

水使用量及单位销售额水使用量的变化
用水量(按水源)走势
排水量(按排放地)走势