2021/09/03
株式会社村田製作所
代表取締役社長 中島 規巨
株式会社村田製作所(本社:京都府長岡京市、代表取締役社長:中島 規巨、以下「村田製作所」)は、端末の送受信機能に関わるRF回路の消費電力を削減する「Digital ET技術」
※1を保有するEta Wireless, Inc.(本社:米国マサチューセッツ州、CEO/Founder:Mattias Astrom、以下「Eta Wireless」)の買収を完了したことをお知らせします。
※1 RF回路に与える電圧を最適化し、消費電力を削減する独自の電力制御技術
近年、モバイル端末のICの高性能化や多機能化による性能向上が進むにつれ、端末の消費電力を削減する重要性が高まっています。各電子部品の開発において消費電力削減のため取り組んできたハードウェアの作りこみやアナログ的な手法は、5Gや次世代の6Gなどの広帯域幅信号では改善に限界があることが課題となっています。さらに優れた省エネルギー性能を実現するには、RF回路を効率よく動作させるデジタル電力制御技術を用いた信号処理によるアプローチが必要不可欠となっています。
Eta Wirelessは独自のPower management IC(以下「PMIC」)
※2とDPDアルゴリズム
※3で実現したDigital ET技術により、RF回路内の電圧を最適化し、消費電力を削減できます。専用設計されたPMICはRF回路に必要となる電圧をデジタル化かつ最適化し、5Gなどの広帯域幅信号にも対応したほか、過剰な電力消費の抑制に貢献しています。また、DPDアルゴリズムはRF回路内で発生するひずみやノイズを低減する独自のアルゴリズム設計により、さらなる消費電力の削減を実現します。
村田製作所は本買収により、これまでRF回路向け電子部品で培ってきた設計技術とEta Wirelessが有するDigital ET技術とのシナジー効果により、さらに優れたRF製品の提供を目指します。
※2 RF回路に与える電圧を生成する回路
※3 Digital Pre Distortionアルゴリズム。RF回路で発生するひずみやノイズを打ち消す信号を生成する
村田製作所 代表取締役社長の中島 規巨は、次のように述べています。
「通信や電子部品の進歩により、世の中のモバイル端末はより高性能で高機能なものとなりました。限られたバッテリ容量の中で、各端末の動作時間を延ばすためにはバッテリの大容量化だけではなく、各電子部品の省エネルギー化の努力が不可欠です。Eta Wirelessの技術と村田製作所グループが有する技術を組み合わせ、さらに優れた製品をお客さまに提供することができ、大変うれしく思います。」
Eta Wireless CEO/FounderのMattias Astromは、次のように述べています。
「村田製作所グループの一員となり、5G通信における電力や発熱の問題解決にチャレンジすることができ、とてもワクワクしています。数年前、我々はRFフロントエンドにおいて世界でリーダーシップを発揮している村田製作所が最良のパートナーと考え、協業を開始しました。協業は非常に順調に進んでおり、今後1つのチームとなることでRFフロントエンド市場においてより大きな影響を与えることができると考えています。5Gの持つ性能を十分に引き出し、次世代モバイル端末のバッテリ寿命の向上に貢献することができ、大変うれしく思います。」
村田製作所について
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
Eta Wirelessについて
Eta Wirelessはマサチューセッツ工科大学の教授2名による画期的な研究に基づき、移動通信分野において重要な電力問題の解決に取り組んでいます。今日のスマートフォン、ウェアラブル機器、IoT機器はエネルギー効率が非常に悪く、ほとんどの電力を熱として浪費しています。Digital ET技術という画期的なテクノロジーにより、全ての移動通信機器における消費電力を大幅に削減し、バッテリ寿命を大幅に改善します。従来のアナログ技術と異なり、Digital ET技術はミリ波帯を含む5GやWi-Fiといった新しいギガビット通信の規格をサポートしています。
ムラタについて
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
村田製作所トップページを見る