知的財産

電子部品市場の変化は早く、タイムリーな知的財産の確保・蓄積は企業の競争力に直結します。真のInnovator in Electronicsとして独自の製品・ソリューションを生み出す中で、知的財産の重要性はますます高まっています。
こうした中、ムラタでは、ポートフォリオ経営における重点事業や成長事業に対して積極的な知財投資を行っております。各事業の成長戦略に基づく知財戦略を策定し、最適な知的財産ポートフォリオを形成することで、事業の競争優位性の維持・向上を図るとともに、特に3層目のビジネス領域などの新規事業においては、IPランドスケープ※を積極的に活用し、事業化推進やビジネスモデル構築に貢献しています。

※知財情報と非知財情報を組み合わせ、自社・競合・市場を統合的に分析し、そこから得られた情報を経営戦略に役立てる手法

知的財産活動の組織体制

ムラタの知的財産機能は、知的財産部と知財企画部の2つの部で構成しています。この組織体制によって、現場に密着した人員配置により、事業・開発に対する迅速な支援を行うとともに、コーポレート視点で知財ガバナンスの強化を図ることにより、事業の成長に貢献しています。また、海外にも知財拠点を設置し、現地で創出された知的財産を迅速に保護・活用できる体制を整えています。知的財産活動の内容は継続的に取締役会で報告し、経営における知財情報の活用や知財リスクマネジメントの強化を図っています。
このような取り組みを社外から高く評価いただき、2022年以降「Clarivate Top 100グローバル・イノベーター」を受賞しています。

役割 特徴
知的財産部
  • 事業・開発戦略に紐づく知財戦略の策定
  • 権利活用を意識した強固な知財ポートフォリオの構築
  • 契約交渉・紛争解決などの知財リスクマネジメント
現場密着
知財企画部
  • ポートフォリオ経営のための知財情報提供
  • 全社視点での知財課題の抽出と解決
コーポレート視点

ムラタの保有特許件数の推移

ムラタにおける海外売上高比率の上昇にあわせて、知財投資としての外国出願を積極的に進めております。技術の特長、市場および同業の動向を加味しながら、アメリカ、中国などでの知財獲得を積極的に行っております。費用対効果を考慮して国際出願(PCT出願)も積極的に活用しながら、戦略的な外国出願を行っております。
なお、ムラタの競争力の源泉となるノウハウについては、徹底して秘匿しております。

ムラタ保有特許件数の推移

知的財産活動を支える人材と仕組み

ムラタでは、以下の「知的財産活動基本方針」を策定し、全従業員が組織の枠を超えて事業に役立つ知的財産活動を実践することを掲げています。

(知的財産活動基本方針)
ムラタ全社員は、組織の枠を越えて協働し、事業に役立つ知的財産活動を実践する

ムラタ全社員は、

  1. 事業でどのように役立てるかを考え、知的財産を取得する
  2. 知的財産の取得では、「スピード」・「タイミング」を重視し、「品質」と両立させる
  3. 知的財産をさまざまな思考で活用し、独自の製品の継続的供給に繋げる
  4. 知的財産情報を、経営戦略・事業戦略・開発戦略に活かす
  5. 知的財産に関する法令などを遵守する

さらにムラタでは、事業に貢献する知的財産の創出を促進するため、発明者を適切に評価・報奨する発明報奨金制度を設けています。特許出願時・特許登録時に加え、特許が事業の競争優位性の確保に貢献した場合や、他社から実施料収入を得た場合など、発明の価値や事業への寄与度に応じて発明者を報奨しています。
また、2024年1月からは、将来のムラタのビジネスに大きく貢献すると判断された発明などを対象とした新たな発明報奨制度を導入しました。各事業部・開発部門のミッションやビジョンに合致した将来有望な発明を積極的に評価することで、事業成長につながる発明創出を狙った報奨制度の充実を図っています。

また、各事業部・開発部門に知財活動を推進するパテントリーダーを置き、知的財産部や知財企画部と協力しながら、パテントリーダーが中心となって知財活動に取り組んでおります。さらに、階層・職能教育や機密情報管理教育、知的財産啓発フォーラムの開催、eラーニング環境の整備・運用などを通じ、ムラタグループ全体での知財マインドの醸成を行っています。

これらの仕組みにより、事業に貢献する知的財産が継続的に生み出され活用される知財活動を実現しています。

知財戦略と知財戦略による事業への貢献

各事業において、それらを取り巻く事業状況や知財状況は大きく異なります。おおよそ以下に示す知財機能の役割と知財戦略の方向性に沿った知財活動を各事業にて推進しておりますが、各事業の中でも、製品群ごとにその事業状況や知財状況を精査し、事業部門と知財部門とが連携して知財機能の役割と知財戦略の方向性を明確化し、戦略的な知財活動を実行しております。

知的財産機能の役割 知的財産戦略の方向性
1層目
コンポーネント
  • プラットフォーム技術とコア技術の徹底的な権利保護
  • 特許の権利化と秘匿化の見極めおよびその実行
競合企業の台頭や技術模倣リスクの抑制
2層目
デバイス・モジュール
  • 競合企業との差異化技術の見極めと領域を集中した権利保護
  • 事業環境に応じた知的財産の戦略的活用
知的財産の競争優位性確保による
事業上の収益性改善

知財戦略のPDCAの実践

ムラタでは、知的財産を重要な経営資源と位置づけ、知財戦略の実効性を高めるためのPDCAサイクルを全社で実践しています。IPランドスケープを用いて、各事業の外部環境、内部環境を整理分析して、自社の強みを活かす成長戦略に沿った知財戦略を策定しています。この知財戦略に基づいて、特許出願や権利取得、活用などの知的財産活動を実践しています。
マクロおよびミクロの客観指標を用いて、全社および各事業における知財ポートフォリオを可視化し、課題を抽出しています。マクロ指標としては、特許の引用回数など社外から提供されるデータをベースにして、同業との比較に基づき、特許の質および量の多寡やバランスの是非を評価しています。一方、ミクロ指標としては、各特許に対する社内評価をベースにして、現在または将来の活用可能性の観点から、知財ポートフォリオのバランスを評価しています。ミクロ指標には、外部の市販ツールにはないムラタ独自の指標を取り入れています。
こうした評価結果をもとに重点領域への投資配分や出願方針の見直しを行い、事業戦略と連動した知的財産活動を推進しています。各事業の競争環境や技術動向も踏まえながら知財ポートフォリオの質的向上を図り、知的財産価値の最大化を図っています。知財戦略のPDCAサイクルを継続的に回すことで、知財戦略をブラッシュアップし、知財リソースの最適配分を意識した知財ポートフォリオの強化を進めています。

知財戦略のPDCAの実践

新規事業の創出に向けたIPランドスケープの活用

ムラタでは、特許の競争力や資産価値の観点で競合企業との比較を行うにあたり、IPランドスケープも活用しております。このIPランドスケープの活用により得られた新たな知見もふまえて、各事業の成長戦略に基づく知財戦略を策定し、最適な知的財産ポートフォリオの形成を目指しています。さらに、新規事業につながる技術・事業領域や共創パートナーを提案する活動にもつなげております。
特に3層目のビジネス領域においては、知的財産機能が研究開発の早期フェーズから関わり、知財観点での事業環境調査や技術探索を実施することで、事業化推進やビジネスモデル構築の支援を行っています。

今後も、IPランドスケープを積極的に活用し、各事業の成長戦略に基づく最適な知的財産ポートフォリオの形成、分析・評価から得られた情報に基づいた知財戦略の見直し、および事業の競争優位性の維持・向上に貢献していきます。

知財情報を用いた特定事業の分析(例)