環境

環境汚染防止

基本的な考え方

過去よりムラタは、「そこにムラタがあることが、その地域の喜びであり誇りである」という理念のもと、地域社会と調和したモノづくりを目指してきました。環境汚染が発生した場合、地域の皆様の健康や生活、さらには自然環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、環境汚染リスクを重要な課題と位置づけ、事業活動が地域環境に与える影響を常に考慮し、責任ある対応を徹底しています。さらに近年、世界各国で環境規制が一層強化される中、ムラタはこれらに先駆けて積極的な取り組みを進めています。これらの取り組みをさらに発展させ、自然と調和するエレクトロニクスの実現を目指し、気候変動や資源循環・生物多様性など、複数の要素を考慮した、総合的な視点で環境汚染リスクの低減を追求します。

Link: 環境の取り組み全体像

目指す姿

従来の枠にとらわれない持続可能な事業プロセスを追求することで、環境負荷を低減し、社会と調和したモノづくりの実現を目指します。

ガバナンス

ムラタでは、グループで統一した「EHS(Environment, Health & Safety)マネジメントシステム」に基づき、環境マネジメントや法令遵守を徹底しています。具体的には、環境側面における環境汚染防止リスクと機会の特定、法的およびその他の要求事項の確認、運用管理、教育訓練、内部監査、マネジメントレビューを実施し、総合的な環境保全活動を推進しています。さらに、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会や、専務執行役員を委員長とする環境委員会を半期に一度開催し、環境汚染防止の方針策定や取り組み状況の報告・審議を行うことで、継続的な改善を図っています。

Link: 環境マネジメント

戦略

ムラタは、ありたい姿の実現に向けて、先進的な国際基準や業界団体の動向を踏まえた上で、環境汚染防止に関する機会とリスクを考慮して取り組むべき課題を設定しています。

VOC排出量削減

VOC(揮発性有機化合物)の排出は、大気汚染の原因の一つとされています。ムラタは、JEITAを含む電機・電子4団体の取り組みに賛同し、2000年からVOC排出量の多い事業所への排ガス処理装置(RTO)導入や物質代替などを通して、自主的なVOC排出量削減に努めてきました。
一般的に、VOCの処理は排気を燃焼させることで行います。しかしこの方法では、燃料由来およびVOC由来のCO2が発生し、気候変動リスクにつながります。そのため今後は、気候変動対策と両立したVOC排出量削減策を進めていきます。

環境事故の防止

環境事故が発生すると、化学物質の漏洩により大気・水・土壌が汚染され、地域住民や生態系に影響を及ぼします。そのためムラタは、1990年代から環境事故防止に努め、地域と調和したモノづくりの実現を目指して取り組んできました。事業活動に伴う汚染リスクが依然として存在するため、今後も環境事故の防止に努めます。

上記の課題以外にも、地域と調和したモノづくりを実現するため、PFAS類をはじめとする土壌・地下水汚染の防止など、環境汚染防止の取り組みを進めていきます。

目標値

2026年度目標
  • 敷地外への流出事故件数:0件
2030年度目標
  • 敷地外への流出事故件数:0件
  • VOC排出量:2021年度比30%減

取り組み

VOC排出量削減

ムラタは、2000年から、排ガス処理装置(RTO)の導入や物質代替などを通して、特定の20種類のVOC排出量を自主的に削減してきました。
今後は、気候変動リスクを考慮したVOC排出処理方法の選定や、製造プロセスにおけるVOC使用量の削減に取り組み、環境汚染リスクの低減を進めていきます。

VOC排出量の目標と実績

2025年度のVOC排出量は1,540tでした。

環境事故低減

ムラタは、法規制値超過を発生させないよう、リスクの低減に努めています。過去に発生した法規制値超過の可能性があった事象を分析し、リスクが高い要因に焦点を当てた取り組みを行っています。具体的には、確実にリスク評価を実施できるようにリスク評価手法の見直し、化学物質の貯蔵・移送時の漏洩や拡散を防止するための自主基準の設定などの施策を実施してきました。

実績
敷地外への流出事故件数 1件
そのうち行政処罰につながった件数 0件

2025年度は、液体化学物質の漏洩による法規制値超過が1件発生しました。これは敷地内で工程排水が漏洩し、排水の一部が敷地外へ流出したインシデントでした。近隣への重大な環境面での影響はなく、行政へ報告の結果、生産停止・罰金・浄化指示といった行政処分はありませんでした。

環境事故未然防止のための自主的なルール
  • 地下埋設タンクの原則禁止
    燃料、有機溶剤、酸、アルカリの新液/廃液の貯蔵タンク、排水処理の原水槽は地上化を原則とする。やむを得ず地下に設置する場合には必ず二重化する。
  • 浸透防止塗装
    燃料、有機溶剤、酸、アルカリの新液/廃液の取り扱い場所は、浸透防止塗装もしくはステンレス製の受け皿を設置する。
  • 地下埋設配管の禁止
    燃料、有機溶剤、酸、アルカリの新液/廃液、工程排水の移送配管は架空とする。
  • 緊急遮断装置
    タンクローリーなどによる新液受け入れや廃液引き抜きの作業場所は、環境事故発生時の敷地外への漏洩を遮断できる構造とする。
  • 環境インシデントレベルの設定
    ムラタでは3段階の環境事故レベルを設定し、敷地境界での法規制値超過だけでなく、建屋内での化学物質の漏洩も環境事故として捉えている。一番小さな、建屋内の化学物質漏洩も把握して原因分析と是正を行うことで、より大きな環境事故発生抑制に努めている。
  • 事業所から排出する環境影響の測定および自主基準値の設定
    事業所から排出する環境関連法令の規制に関する定期的なモニタリングを行っている。そのうえ、法規制値より厳しい基準値を自主的に設定している。その基準値を超過したタイミングで原因分析と是正を行い、法規制値を超過しない仕組みを構築している。
富山村田製作所の架空配管
Philippine Manufacturing Co. of Murata, Inc.のローリーヤード
東北村田製作所の自動遮断弁

土壌・地下水汚染の調査・浄化

ムラタでは、過去の事業活動によって発生した土壌・地下水汚染に対し、1990年代から調査を実施し早期の浄化完了を目指して積極的な対応を進めてきました。
具体的には、土壌の性質、汚染濃度、汚染源の位置によって原位置バイオ法、原位置鉄粉法、原位置酸化分解法、そのほか最新技術の浄化法により、汚染源に適した浄化を進めています。さらに敷地境界域に井戸を設置して、地下水の浄化状況を監視しています。

地域住民との環境リスクコミュニケーション

ムラタでは、事業活動を通じた環境負荷低減を目指すだけではなく、地域社会に対し信頼関係の構築に努めています。
2025年度は、グループ内で騒音などについて、3件の苦情がありましたが、地域住民の方々と相談の上、速やかに対応しました。
また、環境保全に積極的に取り組んでいることを地域の方々にご理解いただくため、会社見学会を開催するなど情報の公開にも努めています。

野洲事業所の地域住民の方々との交流
無錫村田電子有限公司地域住民の
方々の会社見学会