Language
ムラタは、持続的に企業価値を向上させ、社会から信頼される企業であり続けるために、適切なガバナンス体制の整備・運用に取り組んでいます。 コーポレート・ガバナンスの体制については以下のリンク先を、それぞれの取り組みについては以下のコンテンツをご覧ください。
Link: 企業情報:コーポレート・ガバナンスを詳しく見る
目次
知的財産グループは、自律分散型の知財活動およびガバナンスの強化を両立させるため、以下の2部体制を敷いております。
(知的財産部)知財戦略に基づき強固な知財ポートフォリオを構築する現場支援機能 (知財企画部)知財企画・管理などのコーポレート機能
上記2部体制により、日々密接に連携しながら事業・開発に対する迅速な現場支援を行うとともに、コーポレート視点で知財ガバナンスの強化を図ることにより、事業の成長に貢献しています。また、形成された知財ポートフォリオの評価や見直しを、適宜行うことにより、知財戦略の再構築にも意欲的に取り組んでおります。 海外では、アメリカ、中国、欧州に知財拠点を設置し、現地で生まれた発明の権利取得、契約・係争対応などを行っており、本社知的財産グループとも連携を取りながら、グローバルにおける知的財産活動を積極的に進めております。
ムラタは、研究開発から事業化まで、さまざまな知的財産を創出しています。そうした成果は、特許権などの知的財産権として積極的に保護し、事業に役立てています。また、ムラタは海外売上比率が高いため、日本だけでなく海外においても知的財産権を積極的に保護し、グローバルに知財ポートフォリオを構築しております。あわせて、海外に知財拠点を設置し、現地で創出された知的財産を迅速に保護、活用ができる体制を整えております。
一方で、ムラタの強みであるモノづくり力を守るため、ノウハウの保護にも力を入れています。当社製品から検出困難な知的財産はノウハウとして秘匿し、社外に流出しないよう管理しております。そのために、営業秘密管理のための仕組みづくりや、従業員の教育に努めています。
ムラタは他社の知的財産権を尊重し、他社の知的財産権を侵害することのないよう努めております。
ムラタは、各国における商標権の保護にも力を入れています。
一方で、残念ながら、当社製品の模倣品が、東アジア地域を中心に流通していることが確認されています。これらの模倣品は正規代理店以外の電子部品商社、およびECサイトにおいて取り扱われています。模倣品はムラタの品質基準を満たしておらず、機器に重大な不具合が生じることにもなりかねません。
ムラタは、お客様が誤って模倣品を購入されることのないように、必ずムラタの営業所または正規代理店からご購入いただくようお願いしています。
また、ムラタは、各国の政府機関などの協力を得て違法な模倣品販売業者の取り締まり(行政摘発、刑事摘発、民事訴訟)および、ECサイト上の模倣品販売の停止、商標権の無断使用や虚偽表示などの是正・削除などを行っています。
今後も継続的な調査と対策に努めていきます。
ムラタは、新技術を開発した従業員(発明者)を報奨する制度を設けています。特許出願したとき、特許登録されたとき、特許が事業の競争優位に貢献したとき、他社から実施料収入を得たとき、などの要件を満たす場合に、発明者を報奨しています。また、2024年1月から、将来のムラタのビジネスに大きく貢献すると判断された発明などへの新たな発明報奨制度も導入し、各事業部・新規事業部・開発部門におけるそれぞれのミッション・ビジョンに合致した将来有望な発明が多く生み出されることを奨励しております。
報奨の内容はムラタ内の発明報奨審議委員会で審議するとともに、従業員からの異議申立を受け付けることにより、評価の公正性を担保しています。