• 企業情報

村田製作所とXona Space Systems社が低軌道衛星を用いた産業用PNTの精度・信頼性向上および事業機会の探索を目的とした基本合意書を締結

2026/06/03

株式会社村田製作所
代表取締役社長 中島 規巨

 

 

 

株式会社村田製作所(以下、「当社」)と民間の宇宙技術企業であるXona Space Systems, Inc.(以下、「Xona社」)は、低軌道衛星(以下、「LEO※1」)を活用した技術・サービスであるPNT※2の精度・信頼性の向上および将来の事業機会の探索にむけ、基本合意書(以下、「本合意書」)を締結しました。本合意書に基づき、当社の高周波・無線通信、センサ、タイミングデバイス、モジュール設計の技術と、Xona社のLEOを活用した測位・時刻同期技術を組み合わせ、PNTの精度・信頼性向上および新たな事業機会の探索を進めていきます。

PNTは、高精度な位置・移動経路の情報および時刻同期を提供する基盤技術であり、通信インフラや産業機器、モビリティなど、現代社会を支える重要な役割を担っています。
従来のPNTは、中軌道衛星(MEO※3)を利用したGNSS※4による測位・時刻同期が主流でしたが、都市部や屋内環境における位置特定のスピードや精度の低下、ならびに妨害電波・なりすましに対する耐性の低さといった課題を抱えています。一方、LEOは地表に近い低軌道を周回するため、強い信号を地上に届けることができます。また、中軌道・高軌道衛星と比べ高速移動するため、短時間に多様な角度から観測データを取得できることから、位置特定のスピード・精度の向上が期待されています。加えて、これらの特性は妨害電波への耐性やなりすまし信号の検知にも寄与し、測位・時刻同期の信頼性向上につながります。こうした背景から、PNTの精度・信頼性を補完・強化するアプローチとしてLEOを含む異なる軌道の衛星を組み合わせる技術が注目されており、高精度化および信頼性強化の観点で導入検討が広がっています。

Xona社は、LEOを複数組み合わせた衛星ネットワークを用いたPNTサービス「Pulsar」を展開しています。Xona社のLEO衛星は、地上に対して従来のGNSSに比べ大幅に強い信号を提供するよう設計されており、都市部や屋内環境における信号受信性能を向上させます。Pulsarは、LEOの特性を活かし、将来的にはセンチメートル精度の測位や位置特定の迅速化、妨害電波・なりすましへの耐性向上を目指しています。また、GNSSと互換性を有しており、既存システムを補完・強化する形でLEOを組み合わせて活用できる点も特長です。
なお、Xona社には当社のコーポレート・ベンチャーキャピタル(CVC)であるWONDERSTONE Venturesを通じた出資実績があり、本取り組みはこれまでの関係性を踏まえた協業検討の一環として位置付けられます。

両社は本合意書に基づき、高精度・高信頼の測位・時刻同期の実現を目指し、村田製作所が長年培ってきた高周波・無線通信、センサ、タイミングデバイス、モジュール設計の知見と、Xona社が有するLEOを活用したPNTに関する先進的な測位・時刻同期技術を組み合わせることで、最適な製品・ソリューションの提供可能性について検討を進めていきます。将来的には、5G/6G通信を支える高精度時刻同期が求められるデータセンター・金融機関や、GNSSが利用しにくい環境下での測位ニーズが高い建設機械・農業機械などのオフロード産業における適用可能性を検証し、各領域における性能向上および新たなソリューション創出を目指します。
当社は、宇宙領域における新たな事業機会を見据え、測位・時刻同期といった基盤技術の高度化に取り組むことで、社会インフラの進化と新たな価値創出に貢献してまいります。

 

※1 LEO:Low Earth Orbitの略。約500〜2,000kmの低軌道で周回する人工衛星。
※2 PNT:Positioning, Navigation and Timingの略。位置情報(測位)、移動経路(航法)および高精度な時刻同期を提供する技術の総称。
※3 MEO:Medium Earth Orbitの略。約2,000〜36,000kmの中軌道で周回する人工衛星。
※4 GNSS:全球測位衛星システム Global Navigation Satellite Systemの略。地球周回軌道上の人工衛星から送信される信号を利用して正確な位置や時刻を測定できるシステム。


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

村田製作所トップページを見る

カテゴリや発表年別で見る

カテゴリ別


発表年別