要旨
株式会社村田製作所は、スマートグリッドおよびスマートコミュニティの構築に必要な製品・技術・システムが一堂に出展する展示会、第8回 [国際]スマートグリッドEXPOに出展いたします。
詳細
名称 |
第8回 [国際]スマートグリッドEXPO
|
会期
|
2018年2月28日(水) ~ 3月2日(金)
|
会場
|
東京ビッグサイト
|
URL
|
|
主な出展アイテム
All-in-One蓄電システム 4.0kW/2.3kWh (ハイブリッドタイプ)
蓄電池とパワーコンディショナを一体化した、All-in-Oneハイブリッド型蓄電システムです。太陽光パネルを設置する住宅に当製品を使用することにより、これ一台で電力の自家消費が可能になります。また当社のリン酸鉄リチウムイオン二次電池搭載により高い安全性と長期サイクル寿命が実現できます。
HVDC蓄電ユニット 3.5kWh (パワーコンディショナ連係タイプ)
高効率・高出力・長期サイクル寿命のHVDC蓄電ユニットです。パワーコンディショナと当製品の連係によりハイブリッド蓄電システムを構成し、太陽光パネルを設置する住宅に使用することで電力の自家消費が可能になります。蓄電池・充放電DC-DCコンバータ・バッテリマネジメントシステムを一体化することで外付けのDC-DCコンバータが不要で設置が容易になり、またパワーコンディショナとのHVDC接続ができるようになり、高効率充放電および高出力が可能となります。さらに当社のリン酸鉄リチウムイオン二次電池搭載により高い安全性と長期サイクル寿命が実現できます。
広入力範囲・広出力範囲・小型DC-DCコンバータ MonoBlock Type POL
当社独自のパッケージング技術を採用した広入力範囲・広出力範囲・小型 (14.7×16.3×7.5mm)DC-DCコンバータです。小型かつ放熱特性が良好で、さらに回路の最適化を行うことにより高電流密度を実現できます。当社の従来品に対して2分の1の面積で実装可能です。
PoE市場向け絶縁型DC-DCコンバータ
・PSEセット向けワイド入力電圧対応の絶縁型DC-DCコンバータ
多種多用途のPSEセットに対応可能です。
・PDセット向けDetection, Classification機能付 絶縁型DC-DCコンバータ
PoEのIEEE802.3at & IEEE802.3af対応し、高効率・小型化を実現できます。
当社特設サイト()もご覧ください。
※2019年9月8日 製品名をMonoblockからMonoBK™(モノブロック)に変更しました。
ムラタについて
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp