環境規制にともなう低燃費化、運転支援システムなどの進展により、車両1台あたりのECUs*1 の数は増加し車載ネットワークは高速化が求められています。これらのECUに接続される車載LANのケーブルは妨害電波を発しやすく、また外来ノイズの影響を受けやすいことからノイズ対策が必須となっています。このような環境に対応するため、ムラタではノイズ抑制効果に優れた高信頼性のコモンモードチョークコイル (CMCC) の商品開発に取り組んでいます。CMCCは、モードによる伝搬特性の差を利用しコモンモードノイズのみを抑制する機能があります。この機能を最大限に引きだすため、ムラタの独自の設計技術や高度な巻線技術が欠かせません。
以下に代表例として車載用CMCCを紹介します。