2024/09/30
株式会社村田製作所
代表取締役社長 中島 規巨

ポーラス(多孔質)集電体
株式会社村田製作所(以下、「村田製作所」)はスタンフォード大学との共同研究により、リチウムイオン二次電池の出力を大幅に増加させることが可能な「ポーラス集電体(PCC)」(以下、「当技術」)の開発に世界で初めて※1成功しました。当技術をリチウムイオン二次電池に導入すると、従来の集電体を用いた場合と比較して、最大で4倍の出力を発生させることができます。
当技術は、アイデアを発案したスタンフォード大学とリチウムイオン二次電池開発のノウハウを有する村田製作所が共同で研究開発したことで誕生しました。村田製作所は今後、当技術のリチウムイオン二次電池実装に向けた技術開発を推進していきます。
※1 当社調べ。2024年9月30日時点
従来のリチウムイオン二次電池の最大4倍の出力と超急速充電を実現
従来のリチウムイオン二次電池では、容量を大きくするために電極を厚くすると、リチウムイオンが電極内を移動する距離が長くなることで抵抗が大きくなり、電池の出力が低下してしまうという課題がありました。今回村田製作所は、リチウムイオンの移動距離を従来比で半分に短縮することが可能な当技術を開発しました。当技術をリチウムイオン二次電池に導入するとリチウムイオンの新たな通り道が生まれ、抵抗値が半分になり、2倍の電流を流すことができるようになります。その結果、従来の集電体を用いた場合と比較して最大で4倍の出力を発生させることができるようになり、反対に充電時間は最短で4分の1になります。

リチウムイオン二次電池の高出力化と軽量化を同時に実現
従来のリチウムイオン二次電池では集電体にアルミニウム箔や銅箔が用いられていますが、当技術に置き換えることで電池を軽くすることが可能です。※2
※2 円筒型セルにポーラス集電体を導入した場合、重量は10%程度減少し、重量あたりのエネルギー密度は10%程度上昇する試算
リチウムイオン二次電池の安全性向上
当技術を導入したリチウムイオン二次電池は集電体の一部に樹脂を用いているため、ショートした際にも熱暴走しづらく、電池の安全性を高めることが期待されます。
広くデバイスの電動化を加速
従来のリチウムイオン二次電池には「円筒型」と「積層型」の2つの型があります。当技術はどちらの型にも適用できるため、リチウムイオン二次電池が使われているデバイスに広く使用することが可能です。また、当技術を使用した効果はバッテリーが大きくなるほど顕著になるため、これまで実現できなかった大容量リチウムイオン二次電池の高出力化や急速充電が可能になります。つまり、従来の電動工具や電気自動車をはじめ、これまでリチウムイオン二次電池では対応できなかった大型バスやトラック、飛行体などの電動化にも期待が広がります。


村田製作所は、当技術をリチウムイオン二次電池に実装し、これまでにない高出力・超急速充電を実現することで、より効率の良いエネルギー社会を実現します。さらに、これまで化石燃料に頼らざるをえなかった大型の動力源を高出力リチウムイオン二次電池で電動化することにより、カーボンニュートラルな社会の実現に貢献します。
※2024年10月1日追記
で当技術の共創パートナーを募集しています。
※2024年10月9日追記
・参考文献:
・画像提供:スタンフォード大学
ムラタについて
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
村田製作所トップページを見る