Pick Up
Language
ムラタは、持続的に企業価値を向上させ、社会から信頼される企業であり続けるために、適切なガバナンス体制の整備・運用に取り組んでいます。 コーポレート・ガバナンスの体制については以下のリンク先を、それぞれの取り組みについては以下のコンテンツをご覧ください。
Link: 企業情報:コーポレート・ガバナンスを詳しく見る
目次
ムラタは、「技術を練磨し 科学的管理を実践し 独自の製品を供給して 文化の発展に貢献し 信用の蓄積につとめ 会社の発展と 協力者の共栄をはかり これをよろこび 感謝する人びとと ともに運営する」を経営理念(社是)として掲げています。社是の実践を通じて、AIの可能性を最大限に引き出し、ステークホルダーとともに新たな価値の創出を目指すことで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
AIは、業務プロセス全体の効率化と品質向上、戦略的かつ的確な意思決定の支援、持続的な価値の創造を促進し、顧客満足度と従業員の働きがい、そして社会への貢献を同時に高める可能性があります。 一方、法令や社内規程の遵守、知的財産権やプライバシーなど各種権利の保護、機密情報の管理を怠った場合、コンプライアンス違反や権利侵害、情報漏洩などにより、企業活動に支障を来し、または社会との信頼関係を損なうリスクがともないます。
ムラタAI基本方針
序文 ムラタは、AIが持つ可能性とリスクを踏まえ、AIとの向き合い方に関する基本的な考え方を示した「ムラタAI基本方針」を制定しました。ムラタの役員・従業員は、本方針ならびに適用される法令・規則にもとづいて責任をもってAIを活用していきます。
ムラタは、持続可能な社会の実現に貢献するために、これまで培ってきた独自の技術とAI技術を融合し、イノベーションを加速させるとともに、ステークホルダーとの対話・共創を通じて、新たな価値の創出を推進していきます。
ムラタは、人間の尊厳および個人の自律を尊重し、AIの活用によって人の意思決定や感情が無視されたり、不当な影響を受けたりすることがないようにします。
ムラタは、AIの判断結果に偏りが生じる可能性を認識し、AIの活用に際して、適宜人間の判断を介在させるなどの措置を講じることにより、不当な差別や偏見、不利益が生じないように努めます。
ムラタは、AIの活用に際して、関連する法令・規則を遵守するとともに、他者の権利・利益を尊重します。
ムラタは、AIを適正に活用して、提供する製品・サービスの信頼性および品質の向上を追求します。 また、AIの活用に際して、情報セキュリティ対策を講じるとともに、プライバシー保護に努めます。
ムラタは、AIが判断した結果について、根拠の説明と妥当性の検証を可能とする仕組みの構築に努めます。
ムラタは、ガバナンスの必要性を認識し、継続的な監視と改善により、AIの活用における説明責任を果たします。万が一、予期せぬ事態が発生した場合には情報を開示し、発生原因の解明に努め、対策を講じます。
ムラタは、AIについての高度専門人材を育成します。また、役員・従業員がAIの倫理的、法的および運用上の影響を理解し、責任あるAIの活用ができるよう、継続的な教育によりAIの活用やリスクに関するリテラシーを向上させます。